Códigos de resultado de instrucciones SOVR

Cuando se asigna una etiqueta para almacenar el resultado de una instrucción de Anulación
Equipment Sequence
(Override, SOVR), la instrucción devuelve uno de estos códigos cuando se ejecuta.
Código (Dec.)
Descripción
0
El comando ha sido correcto.
48
El comando no se ejecutó porque en ese momento no era posible generar un evento para registrar el comando.
  • Si el comando era un comando ABORT, el comando ABORT aún se ejecuta aunque no se pudiera generar el evento.
  • Este código solo ocurre si se ha habilitado la generación de eventos en la pestaña
    Propiedades de secuencia de equipo - Configuración
    (Equipment Sequence Properties - Configuration).
24577
El comando no es válido.
24578
El comando no es válido para el estado actual de
Equipment Sequence
. Por ejemplo, si se detiene la
Equipment Sequence
, un comando de detención no es válido.
24594
La
Equipment Sequence
no está programada, inhibida o está en una tarea inhibida.
Utilice el operando
Result
para obtener un código que muestre el éxito o fallo de la instrucción SOVR. El operando
Resultado
debe contener
0
o una etiqueta DINT, en función de si es probable que se produzcan conflictos de propiedad u otros errores.
  • Si no son probables los conflictos de propiedad u otros errores, introduzca
    0
    en el operando
    Resultado
    .
  • Si son probables los conflictos de propiedad u otros errores, introduzca una etiqueta DINT en el operando
    Resultado
    . La etiqueta DINT almacena un código para el resultado de la ejecución de la instrucción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal