Solucionar problemas de imágenes y contenedores de Docker
Solucione problemas comunes con
Aplicaciones FactoryTalk Optix
en imágenes de Docker®
y contenedores de Docker
.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
no se hace responsable de ningún software de terceros, incluidos, entre otros, su rendimiento, seguridad, actualizaciones o compatibilidad con nuestros productos. Cualquier uso de software de terceros es bajo su propio riesgo, y no proporcionamos soporte o garantías para dicho software. Los usuarios deben consultar con los respectivos proveedores externos para obtener asistencia y términos de licencia.Los problemas pueden clasificarse en estas categorías:
- Problemas de inicio y configuración
- Normalmente implican configuraciones de imagen, variables de inicio necesarias o asignaciones de puertos incorrectas.
- Problemas de licencias
- Normalmente aparecen cuando la aplicación se detiene después de unos 120 minutos o cuando la validación en línea pierde la conectividad a Internet.
- Problemas de tiempo de ejecución y registro
- Normalmente requieren revisar los archivos de registro del contenedor y de la aplicación después del inicio del contenedor.
Para obtener más información, consulte:
Entregue su opinión