Solucionar problemas de aplicaciones que se cierran inesperadamente
Analice los archivos de registro de
FactoryTalk Optix Runtime
para obtener más información sobre los problemas que provocan Aplicaciones FactoryTalk Optix
el cierre inesperado.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
no se hace responsable de ningún software de terceros, incluidos, entre otros, su rendimiento, seguridad, actualizaciones o compatibilidad con nuestros productos. Cualquier uso de software de terceros es bajo su propio riesgo, y no proporcionamos soporte o garantías para dicho software. Los usuarios deben consultar con los respectivos proveedores externos para obtener asistencia y términos de licencia.Requisitos previos
- Para solucionar problemas de aplicaciones que se cierran inesperadamente
- En el terminal, introduzcadocker exec -itpara acceder al shell del contenedor en ejecución.container_namebash
- container_name
- El nombre del contenedor.CONSEJO: Puede listar contenedores deDockerintroduciendodocker ps -aen el terminal.
- Introduzcacd /root/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/FTOptixApplication/Log/
- Introduzcalspara listar los archivos de registro.
- Introduzcacatpara investigar el archivo de registro y buscar problemas.log_file
- log_file
- Archivo de registro deFactoryTalk Optix Runtime. Por ejemplo,FTOptixRuntime.1.log.
- CONSEJO:FactoryTalk Optix Runtimerota los registros. Consulte el archivo de registro más reciente. El archivo de registro más reciente tiene el número más bajo.Si la aplicación se detiene después de unos 120 minutos, es probable que la causa sea la licencia. La validación en línea interrumpida también puede detener la aplicación. Consulte Solucionar problemas de licencias.
Entregue su opinión