Solucionar problemas de licencias

Verifique la disponibilidad y el tamaño de los derechos en
FactoryTalk Hub
. Investigue los registros en busca de errores y transfiera derecho manualmente el derecho si es necesario.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
no se hace responsable de ningún software de terceros, incluidos, entre otros, su rendimiento, seguridad, actualizaciones o compatibilidad con nuestros productos. Cualquier uso de software de terceros es bajo su propio riesgo, y no proporcionamos soporte o garantías para dicho software. Los usuarios deben consultar con los respectivos proveedores externos para obtener asistencia y términos de licencia.
  1. Compruebe los derechos y el inicio del contenedor:
    • En
      FactoryTalk Hub
      , compruebe que el derecho sigue estando disponible.
    • En
      FactoryTalk Hub
      , compruebe que el tamaño del derecho es lo suficientemente grande como para ejecutar
      Aplicación FactoryTalk Optix
      .
    • Si utiliza la validación en línea, compruebe que estableció la licencia como una variable de entorno al iniciar el contenedor
      Docker
      .
    • Si utiliza la validación en línea, compruebe que el contenedor tenga conectividad continua a Internet mientras se ejecuta la aplicación.
    • Si utiliza la validación fuera de línea, compruebe que los archivos de licencia fuera de línea estén presentes en la ubicación esperada del contenedor y coincidan con la aplicación implementada.
    • Si utiliza la validación fuera de línea, compruebe que el derecho fuera de línea no esté ya vinculado a otro host o instancia de contenedor.
  2. En el terminal, introduzca
    docker exec -it
    container_name
    bash
    para acceder al shell del contenedor en ejecución.
    container_name
    El nombre del contenedor.
    CONSEJO: Puede listar contenedores de
    Docker
    introduciendo
    docker ps -a
    en el terminal.
  3. Investigue el registro en busca de errores introduciendo
    cat /root/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/FTOptixApplication/Log/FTOptixLicenseSDK/FTOptixLicenseSDK.log
    CONSEJO: Si un contenedor
    Docker
    se detiene, el derecho puede permanecer bloqueado después de la terminación. Si utiliza la validación en línea, restaure la conectividad a Internet y, a continuación, reasigne manualmente el derecho. Si utiliza la validación fuera de línea, utilice el método compatible de activación fuera de línea o de reasignación para el host actual. Para obtener más información, consulte la Guía de instalación de FactoryTalk Optix.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal