Contenedores de Docker

Cree imágenes de
Docker®
con
Aplicaciones FactoryTalk Optix
y ejecute estas aplicaciones en contenedores de
Docker
.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
no se hace responsable de ningún software de terceros, incluidos, entre otros, su rendimiento, seguridad, actualizaciones o compatibilidad con nuestros productos. Cualquier uso de software de terceros es bajo su propio riesgo, y no proporcionamos soporte o garantías para dicho software. Los usuarios deben consultar con los respectivos proveedores externos para obtener asistencia y términos de licencia.

Esta sección incluye

  • Implementación basada en contenedores y requisitos del host.
  • Métodos de licencia, límites de tiempo de ejecución y limitaciones de los contenedores.
  • Creación de una imagen de Docker para una aplicación.
  • Ejecución de contenedores con derechos en línea.
  • Ejecución de contenedores con derechos fuera de línea.
  • Parámetros de ejecución de Docker.
  • Solución de problemas de inicio, licencias y problemas de tiempo de ejecución.

Información general

La implementación de
Docker®
empaqueta un
Aplicación FactoryTalk Optix
y su entorno de tiempo de ejecución de Linux en una imagen. Este enfoque le ayuda a ejecutar la misma aplicación en un entorno de contenedor uniforme. También admite escenarios de implementación y actualización para sistemas basados en contenedores.

Requisitos

Para usar contenedores de
Docker
, instale
Docker
y use herramientas compatibles con imágenes de contenedor Linux x86 64 y Dockerfiles. Compile la imagen a partir de una aplicación exportada compatible y ejecute el contenedor en un host compatible con la misma imagen de contenedor.

Licencias y limitaciones

El tiempo de ejecución continuo requiere una licencia válida. Sin una licencia válida, la aplicación se detiene después de 120 minutos. La licencia en línea valida la licencia mientras el contenedor se ejecuta y requiere conectividad a Internet. La licencia fuera de línea valida la licencia sin conectividad a Internet y es adecuada para redes aisladas o restringidas.
Seleccione el método de licencia que coincida con el entorno de implementación. La licencia en línea es adecuada para sistemas conectados que mantienen acceso al servicio de licencias. La licencia fuera de línea es adecuada para sistemas que bloquean el acceso a redes externas o requieren validación local de la licencia.
  • Los contenedores no admiten el motor de presentación nativo. Utilice un motor de presentación web si la aplicación requiere una interfaz gráfica.
  • El servicio de implementación y actualización utiliza el puerto 49100. Asigne el puerto externo 49100 al puerto interno 49100. No asigne este servicio a un puerto externo diferente.
  • Use una directiva de reinicio automático para que el contenedor se reinicie después de un fallo.
Para obtener más información sobre licencias y activación, consulte Guía de instalación de FactoryTalk Optix.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal