Crear una imagen de Docker con una aplicación FactoryTalk Optix
Cree una imagen de
Docker®
con FactoryTalk Optix Runtime
basada en Ubuntu®
22.04 x86 de 64 bits.Requisitos previos
- Descargue e instaleDocker.IMPORTANTE:Rockwell Automationno se hace responsable de ningún software de terceros, incluidos, entre otros, su rendimiento, seguridad, actualizaciones o compatibilidad con nuestros productos. Cualquier uso de software de terceros es bajo su propio riesgo, y no proporcionamos soporte o garantías para dicho software. Los usuarios deben consultar con los respectivos proveedores externos para obtener asistencia y términos de licencia.
- Prepare herramientas de compilación de contenedores y un entorno host que admita imágenes Linux x86 de 64 bits. El host también debe admitir la imagen base que defina enDockerfile.
- Si su aplicación tiene una interfaz gráfica, sustituya el motor de presentación nativo por un motor de presentación web. Los contenedores no admiten el motor de presentación nativo. Utilice el motor de presentación web para acceder a la interfaz de la aplicación en un explorador web. Consulte Motores de presentación.
- Para crear una imagen de Docker con una aplicación FactoryTalk Optix
- EnFactoryTalk Optix Studio:
- Prepare un proyecto para que se ejecute en un contenedor deDocker. Consulte Proyectos.
- Exporte el proyecto para la plataformaUbuntu 22.04 x86 de 64 bits. Consulte Exportar una aplicación FactoryTalk Optix.
- Desarrolle unDockerfiley luego cree una imagenDocker.Para obtener más información, archivos de configuración y ejemplos, consulte https://github.com/FactoryTalk-Optix/Optix_Docker_FTOptixUpdateServer.
La imagen está disponible en
Docker
. En el terminal, introduzca docker images
para verificar que image_name
aparece en la lista de imágenes.Entregue su opinión