Exportar una aplicación FactoryTalk Optix
Exporte una
Aplicación FactoryTalk Optix
para implementar la aplicación en dispositivos de destino no accesibles en la red. Para exportar la aplicación, especifique la plataforma en la que se implementará la aplicación exportada.- Seleccione la flecha situada junto ay, a continuación, seleccione .Guardar
- Seleccione la plataforma del dispositivo de destino:
- Windows x86 de 64 bits. Exporte la carpeta principal del proyecto con todas las carpetas y archivos de aplicación para su implementación en cualquier equipo Windows.
- Ubuntu 22.04 x86 de 64 bits. Exporte la carpeta principal del proyecto con todas las carpetas y archivos de aplicación para su implementación en un dispositivo de destino con un sistema operativo Ubuntu.
- OptixPanel/Procesamiento perimetral incorporado. Exporte la aplicación para su implementación a un OptixPanel. Al seleccionar esta opción, rellene los campos opcionales:
- Contraseña. Introduzca una contraseña opcional para el proyecto exportado. El sistema le solicitará que introduzca la contraseña cuando importe la aplicación al dispositivo de destino.
- Empaquetar proyecto. Ofusque el proyecto en el Optix Panel. Para obtener más información, consulte Ofuscación de proyectos en un dispositivo de destino.
- Descargar proyecto de origen en el dispositivo. Descargue el proyecto exportado en el OptixPanel.
- ThinManager. Exporte la aplicación para utilizarla en ThinManager. El archivo zip resultante contiene tanto la aplicación como el sistema operativo Ubuntu. Exporte la aplicación para su implementación en un dispositivo de cliente ligero mediante el software Thin Manager.
- EnUbicación, escriba la ruta de la carpeta para guardar laAplicación FactoryTalk Optixo navegue para seleccionar la carpeta.IMPORTANTE: Si exportaAplicación FactoryTalk Optixa una ubicación compartida o no segura, es posible que otros usuarios accedan a los archivos exportados. Seleccione una ubicación de exportación segura en función de sus políticas de seguridad.CONSEJO: Una carpeta solo puede contener unaAplicación FactoryTalk Optix. CadaAplicación FactoryTalk Optixdebe tener una carpeta independiente.
- SeleccioneExportar.
- Si la aplicación ya existe en la carpeta especificada, seleccioneAceptarpara sobrescribir la aplicación oCancelarpara especificar una carpeta diferente.Durante la exportación de laAplicación FactoryTalk Optixse muestra una ventana de progreso. Una vez completada la exportación, aparece un mensaje que indica que laAplicación FactoryTalk Optixse ha exportado correctamente a la ubicación especificada.
- Para las plataformas OptixPanel/Procesamiento perimetral incorporado y ThinManager, abra la carpeta que contiene la aplicación seleccionando el vínculo del mensaje.El archivo zip con la aplicación aparece en la ruta especificada.
Durante la exportación de
Aplicación FactoryTalk Optix
se muestra una ventana de progreso. Después de que se haya completado la exportación, aparecerá un cuadro de diálogo para informar de que la Aplicación FactoryTalk Optix
se ha exportado correctamente a la ubicación especificada.export
Entregue su opinión