Localizar unidades de ingeniería para ingredientes de recetas heredadas
Configure los ingredientes de recetas heredadas para que el editor de recetas heredadas localice las unidades de ingeniería en función del sistema de medición seleccionado para la sesión.
- Importe las etiquetas del controlador que contienen los valores de los ingredientes.Para obtener más información, consulte Configurar un variador de comunicación.
- Configure variables para los ingredientes de recetas heredadas que proporcionan las unidades de ingeniería de origen para la localización:
- En laVista del proyecto, en la carpetaModelo, cree una subcarpeta para los ingredientes de recetas heredadas.Por ejemplo, cree una carpetaRecipeVarsen la carpetaModelo.Para obtener más información, consulte Crear una carpeta.
- Cree variables numéricas en la carpeta que ha creado en 2.a para reflejar los ingredientes de recetas heredadas.Para obtener más información, consulte Crear variable.
- Para cada variable, establezca la unidad de ingeniería que coincida con el valor de la etiqueta del controlador y agregue un rango si es necesario.CONSEJO: La unidad de ingeniería de la variable es la unidad de origen para la localización y debe coincidir con la unidad utilizada por el valor de la etiqueta del controlador. Para asignar unidades de origen a diferentes sistemas de medición, consulte Configurar la asignación de sistemas de medición.Para obtener más información, consulte Establecer la unidad de medida de una variable y Agregar un rango a una variable.
- Cree un vínculo dinámico de cada variable a la etiqueta del controlador importada correspondiente.Para obtener más información, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Configure un esquema de recetas heredado que utilice las variables de 2 como ingredientes.Para obtener más información, consulte Configurar un esquema de recetas heredado.
- Configure el editor de recetas heredadas, seleccione el esquema de recetas heredado y ejecuteEjecutar Setuppara crear las filas de ingredientes en la interfaz de usuario.Para obtener más información, consulte Configurar un editor de recetas heredado.El editor de recetas heredadas incluye filas generadas para los ingredientes configurados.
- Configure la localización para cada ingrediente numérico de receta heredada.Para ver un ejemplo de cómo configurar etiquetas con unidades de ingeniería localizadas, consulte Desarrollar una etiqueta con una unidad de ingeniería localizada.
El editor de recetas heredadas muestra los valores de los ingredientes configurados con unidades de ingeniería localizadas según el sistema de medición seleccionado para la sesión.
Para utilizar los ingredientes localizados en tiempo de ejecución, consulte Administrar recetas heredadas en tiempo de ejecución.
legacy recipes
localization
engineering units
Entregue su opinión