Editor de recetas heredado
El widget del editor de recetas heredadas contiene los objetos gráficos y los NetLogic necesarios para mostrar y administrar las recetas en tiempo de ejecución.
Use el widget del editor de recetas heredadas para:
- Mostrar los ingredientes y valores de una receta almacenada durante la edición o la carga del controlador
- Crear, editar o eliminar una receta
- Almacenar una receta en la base de datos
- Cargar una receta deAplicación FactoryTalk Optixen el controlador
- Cargar una receta del controlador enAplicación FactoryTalk Optix
CONSEJO:
El editor de recetas heredadas le permite interactuar con una instantánea estática del modelo de información. Los cambios en el esquema no se aplican hasta que los guarde haciendo clic en
Aplicar
.Entregue su opinión