Configurar un editor de recetas heredado

Para agregar un widget editor de recetas heredadas, selecciónelo en las bibliotecas de plantillas y edite sus propiedades.
CONSEJO: Puede desarrollar su propia solución de administración de recetas. Para obtener más información, consulte Personalización del editor de recetas heredado.
  1. Para configurar un editor de recetas
  2. En la barra de herramientas, seleccione
    Icono de bibliotecas de plantillas
    Bibliotecas de plantillas
    .
  3. En
    Bibliotecas de plantillas
    :
    1. Seleccione
      Widgets
      .
    2. Arrastre el
      Editor de recetas heredadas
      a la carpeta
      UI
      en
      Vista del proyecto
      .
    3. Seleccione
      Cerrar
      .
  4. En
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en
    EditorDeRecetasHeredadas
    .
    La vista previa del widget aparece en el editor.
  5. En
    Propiedades
    , en la propiedad
    EsquemaDeRecetaHeredado
    , seleccione un objeto
    Esquema de receta heredado
    .
  6. En el panel
    Vista del proyecto
    , configure automáticamente los objetos gráficos y los vínculos dinámicos utilizados para asignar valores a los ingredientes en tiempo de ejecución. Para ello, haga clic con el botón derecho en el objeto
    EditorDeRecetasHeredadas
    y seleccione
    Ejecutar configuración
    .
La lista de ingredientes aparece en el widget.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal