Desarrollar una etiqueta con una unidad de ingeniería localizada

Cree una interfaz sencilla que muestre la temperatura en un formato ajustado a la configuración regional del usuario conectado.
Ejemplo de aplicación: grados Celsius (it-IT)
Interfaz de usuario con un menú desplegable con la etiqueta Alice, un campo de entrada de contraseña, un botón azul de inicio de sesión, un mensaje de "Inicio de sesión correcto" y un valor de temperatura que se muestra como 60 °C.
Ejemplo de aplicación: grados Fahrenheit (en-US)
Interfaz de inicio de sesión con menú desplegable de nombre de usuario, campo de contraseña, botón de inicio de sesión, mensaje de confirmación y valor de temperatura que se muestra como 140 °F.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
LocalizedEngineeringUnitLabel.zip
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Organice los elementos de la interfaz.
  3. Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación
Diseño de interfaz de inicio de sesión con menú desplegable de nombre de usuario, campo de contraseña, botón de inicio de sesión, icono de candado y texto de marcador de posición representado por almohadillas.
Seleccione
Icono Ejecutar
Ejecutar
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal