Crear una etiqueta

Cree una etiqueta que muestre la temperatura en un formato ajustado a la configuración regional de un usuario que ha iniciado la sesión.
  1. Cree la etiqueta:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Etiqueta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      TemperatureLabel
      .
  2. Crear una variable de etiqueta:
    1. En
      Propiedades
      , en la parte superior, seleccione
      Icono Agregar en negro
      y seleccione
      Variable analógica
      .
    2. Cree un vínculo dinámico complejo entre la propiedad
      VariableAnalógica1
      y la variable
      VariableAnalógica1
      real usando
      Modo EU
      Localizar
      .
      Configuración de vínculo dinámico para VariableAnalógica1 con el menú Modo EU expandido y la opción Localizar seleccionada.
      Vínculo dinámico
      ProjectName
      Modelo
      VariableAnalógica1
      Icono de configuración
      Modo EU
      Localizar
  3. Cree un vínculo dinámico complejo entre
    Texto
    y
    VariableAnalógica1
    mediante un formateador de cadenas:
    Nodo de formateador de cadenas con dos vínculos dinámicos: uno a VariableAnalógica1 y otro a EngineeringUnits DisplayName, combinando valores con el formato "{0} {1}".
    FormateadorDeCadenas1
    {0} {1}
    Vínculo dinámico de {0}
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    VariableAnalógica1
    Vínculo dinámico de {1}
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    VariableAnalógica1
    EngineeringUnits
    DisplayName
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal