Imagen SVG avanzada
Muestra una imagen SVG Tiny 1.2 y permite cambiar las propiedades de partes individuales de la imagen en tiempo de diseño o en tiempo de ejecución.
Caso de uso
Cambie de forma estática o dinámica una parte o toda la imagen SVG. Por ejemplo, señale un mal funcionamiento de una pieza de hardware resaltando una representación de una parte determinada del hardware.
Notas sobre la implementación
Tenga en cuenta lo siguiente al implementar objetos de imagen SVG avanzada:
- La imagen SVG debe contener el atributo ID y las propiedades de las partes individuales de la imagen que desea cambiar.
- El objeto de imagen SVG avanzada expone un método C#SetImageContent. Solo puede utilizar este método en tiempo de ejecución.Para obtener más información acerca de cómo ampliar proyectos con código C#, consulte Extensión de proyectos.
Para ver ejemplos de implementación de imagen SVG avanzada, consulte:
Ejemplo
Ejemplo de aplicación: alarma deshabilitada

Ejemplo de aplicación: alarma habilitada

Entregue su opinión