Desarrollar un botón que sustituya a una imagen SVG
Cree un botón y NetLogic que modifique una imagen SVG en tiempo de ejecución.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
ReplaceImage.zipEjemplo de aplicación

Requisitos previos
- Para desarrollar el proyecto
- Organice los elementos de la interfaz.

Seleccione
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Ejecutar
Entregue su opinión