Crear un botón que sustituya la imagen

Cree un botón que sustituya una imagen al seleccionarlo.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Botón
    .
  2. En
    Propiedades
    , en
    Texto
    , escriba
    Replace image
  3. En
    Eventos
    , junto a
    Evento MouseClick
    , seleccione
    Icono Agregar en negro
    y seleccione
    UI
    MainWindow (type)
    replaceSVG
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal