Dibujos
Agregue imágenes y formas a la interfaz de la aplicación.
Objeto | Descripción |
|---|---|
Un rectángulo que se muestra en tiempo de ejecución. Utilice rectángulos para crear botones o agrupar otros objetos relevantes. | |
Una elipse que se muestra en tiempo de ejecución. Utilice elipses para crear botones o agrupar objetos correspondientes. | |
Una imagen PNG , JPG , JPEG , BMP o SVG . Por ejemplo, un logotipo. | |
Un objeto que puede tener varios estados de imagen en función del valor de entrada. Cada estado de imagen puede hacer referencia a una imagen diferente y puede tener una opacidad específica. Si el valor introducido no se corresponde con ningún estado de imagen, se muestra el primer estado de la imagen. | |
Una imagen SVG Tiny 1.2, cuyas propiedades de las partes individuales de la imagen pueden cambiar en tiempo de diseño o de ejecución. Por ejemplo, una alarma puede activar una parte concreta de la imagen para volverse roja. | |
Una sola línea con aspecto personalizable. | |
Una polilínea y un polígono con aspecto personalizable. |
drawing
shapes
lines
images
graphics
SVG
pictures
Entregue su opinión