Imagen de varios estados
Un objeto que puede tener varios estados de imagen en función del valor de entrada. Cada estado de imagen puede hacer referencia a una imagen diferente y puede tener una opacidad específica.
CONSEJO:
Si el valor introducido no se corresponde con ningún estado de imagen, se muestra el primer estado de la imagen.
Ejemplo
Estado 0: 100 % de opacidad

Estado 1: 50 % de opacidad

Estado 3: 25 % de opacidad

multistate
multistate image
multiple graphics
opacity
state
dynamic image
Entregue su opinión