Desarrollar un botón para animar una imagen SVG

Configure un objeto de imagen SVG avanzada para animar la imagen en tiempo de ejecución.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
RotateImage.zip
Ejemplo de aplicación
Ventana de aplicación con una gran estrella azul y un pequeño cuadrado naranja, y un botón con la etiqueta Animar imagen.
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Organice los elementos de la interfaz.
Gran estrella azul marino y pequeño cuadrado naranja sobre un fondo de cuadrícula, con un botón etiquetado como Animar imagen a la derecha.
Seleccione
Icono Ejecutar
Ejecutar
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal