Vista Puntos (dispositivo de entrada)

Utilice la vista
Puntos
para:
  • Ver un resumen de los puntos del dispositivo de entrada.
  • Configurar los puntos de entrada para el dispositivo.
  • Diagnosticar un problema con un punto de entrada.
  • Ver un resumen de los puntos de salida de prueba del dispositivo de entrada.
  • Configurar el modo de la salida de prueba de un punto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal