Configurar los parámetros de salida de prueba

Configurar los parámetros de salida de la prueba para el dispositivo de entrada.
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Puntos
    .
  2. En la vista
    Puntos
    , en la sección
    Puntos de salida de prueba
    , configure los siguientes parámetros según sea necesario:
    • Modo de punto
      . Seleccione el modo de salida de la salida de prueba.
    • Diagnóstico
      . Si está en línea, seleccione el icono de diagnóstico para ver información de diagnóstico.
  3. Seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal