Parámetros de la vista Puntos (dispositivo de entrada)

La vista
Puntos
incluye estos parámetros.
CONSEJO:
Los parámetros disponibles se basan en el dispositivo que se va a configurar. Los parámetros que no se aplican al dispositivo permanecen ocultos.
Parámetros de Puntos de entrada
Parámetro
Descripción
Punto
Indica el número de punto al que se aplica esta configuración.
Modo de punto
Determina el modo de entrada del punto asociado.
  • No utilizado
    . La entrada no se utiliza.
  • Prueba de pulsos de seguridad
    . Las pruebas de pulsos se realizan en este circuito de entrada. Se debe utilizar un origen de prueba como fuente de 24 V para este circuito. La prueba de pulsos detecta cortocircuitos en la fuente de 24 V y en cortocircuitos de canal a canal a otras entradas.
  • Seguridad
    . La entrada es una entrada de seguridad.
Origen de prueba
Especifica el terminal de salida asociado a la prueba de pulsos. El parámetro está disponible en función del dispositivo y de si
Modo de punto
está establecido como
Prueba de pulsos de seguridad
.
Tiempo de retardo de entrada
Desactivado -> Activado
Define la cantidad de tiempo necesario para un retardo de transición de Desactivado a Activado. La entrada se activa solo si el contacto de entrada permanece activado una vez transcurrido el tiempo de retardo. Esto evita cambios rápidos de los datos de entrada debido al rebote de contacto.
El valor predeterminado es 0 ms.
Tiempo de retardo de entrada
Activado -> Desactivado
Define la cantidad de tiempo necesario para un retardo de transición de Activado a Desactivado. La entrada se desactiva solo si el contacto de entrada permanece desactivado una vez transcurrido el tiempo de retardo. Esto evita cambios rápidos de los datos de entrada debido al rebote de contacto.
El valor predeterminado es 0 ms.
Límite de tiempo de transición
Define el tiempo durante el que el dispositivo ignora una discrepancia en la detección de entrada, de modo que una señal de cambio lento no informa de un fallo.
Seleccione un valor comprendido entre 2 ms y 500 ms. El valor seleccionado retrasa el informe de fallo de discrepancia de entrada. El valor predeterminado es 100 ms.
El
Límite de tiempo de transición
está disponible para dispositivos con la revisión de firmware 2.011 o posterior.
Diagnóstico
Abre el diálogo diagnóstico para información de diagnóstico.
Tiempo de enclavamiento de error de entrada
Define el tiempo que el dispositivo de entrada retiene un error para asegurarse de que el controlador pueda detectar el error y proporcionar diagnósticos más precisos.
El valor válido está comprendido entre 0 ms y 65.530 ms en incrementos de 10 ms. La cantidad de tiempo necesaria para enclavar los errores depende del RPI, del guardián de la tarea de seguridad y de otras variables específicas de la aplicación. El valor predeterminado es 1.000 ms.
Parámetros de Puntos de salida de prueba
Parámetro
Descripción
Punto
Indica el número de punto al que se aplica esta configuración.
Modo de punto
Determina el modo de la salida de prueba del punto. Las opciones disponibles dependen del dispositivo.
  • No utilizado
    . La salida de la prueba no se utiliza.
  • Prueba de pulsos
    . Use el punto de salida de la prueba como origen de la prueba de pulsos.
  • Fuente de alimentación
    . Utilice la salida de la prueba como fuente de alimentación.
  • Lámpara de silenciación
    . La salida de la prueba se conecta a una luz indicadora. Solo disponible cuando los
    puntos de lámpara de silenciación
    en el cuadro de diálogo
    Definición del dispositivo
    están establecidos en
    Punto 02
    ,
    Punto 03
    o
    Punto 02 y 03
    .
Diagnóstico
Abre el diálogo diagnóstico para información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal