Buscar
Ayuda en línea del perfil adicional de los módulos digitales de PointMax I/O
Vista Puntoxx (Módulos digitales universales)
Utilice
Puntoxx
para ver o configurar un punto específico del dispositivo.
Vista Puntos (Módulos digitales universales)
Parámetros de la vista Puntoxx – Entrada digital (5034-UB8, 5034-UB8F)
Parámetros de la vista Puntoxx – Entrada digital, Sello de hora (5034-UB8, 5034-UB8F)
Parámetros de la vista Puntoxx – Entrada digital, Contador (5034-UB8, 5034-UB8F)
Parámetros de la vista Puntoxx – Salida digital, (Programada) (5034-UB8)
Parámetros de la vista Puntoxx – Salida digital, (Programada) (5034-UB8F)
Parámetros de la vista Puntoxx – Salida digital, Modulación por ancho de pulsos (5034-UB8F)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor
deje su opinión aquí
.
Normal