Parámetros de la vista Puntoxx – Entrada digital, Contador (5034-UB8, 5034-UB8F)

La vista
Puntoxx – Entrada digital, Contador
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Origen de alimentación
Define el origen de alimentación del punto.
  • Puntoxx: se suministra alimentación al sensor desde el punto xx de este módulo, que está configurado para funcionar como origen de alimentación.
    Si se detecta un cortocircuito en el punto Fuente de alimentación, el fallo se transfiere al punto Entrada digital.
  • Externo: la alimentación se suministra al sensor desde un origen de alimentación externo.
  • SSV: la alimentación se suministra al sensor desde el terminal SSV de este módulo.
    Si se detecta un cortocircuito SSV, el fallo se transfiere al punto Entrada digital.
Filtros de entrada
Tiempo de filtro Desactivado → Activado
Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida.
Filtros de entrada
Tiempo de filtro Activado → Desactivado
Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida.
Preestablecido
Muestra el valor, establecido en el valor Preset de la etiqueta de salida, que se utilizará para preestablecer el contador. El valor puede oscilar entre 0…2,147,483,647.
Rollover en preestablecido
Determina la acción que se lleva a cabo cuando el valor Count de la etiqueta de entrada alcanza el valor Preset de la etiqueta de salida.
  • Si se selecciona, el contador cuenta hasta el valor preestablecido, revierte a cero y luego establece el bit Rollover. El bit de efectuado no se establece.
  • Si no está seleccionado, el contador cuenta hasta el valor preestablecido y establece el bit Done y luego continúa con la cuenta hasta el valor DINT máximo. El Rollover se establece cuando el recuento cambia de 2.147.483.647 a 0.
Estado de contador en modo Programa
(Solo para 5034-UB8F)
Determina el comportamiento de cada contador en las transiciones del controlador hacia el modo Programa o el modo Inhibir. Cuando está en modo Programa o modo Inhibir, el contador se comporta de la siguiente manera:
  • Seguir contando
  • Retener: conserva el último recuento y reanuda el recuento a partir de este recuento cuando el controlador pasa al modo Ejecución.
  • Valor definido por el usuario: establece el recuento en el valor definido por el usuario y reanuda el recuento desde este valor cuando el controlador cambie al modo Ejecución.
Estado de contador en modo Programa
Valor definido por el usuario
(Solo para 5034-UB8F)
Define el valor que se establece para contar cuando se selecciona el Estado de contador en modo Programa como valor definido por el usuario.
Estado del contador en modo Fallo de comunicación
(Solo para 5034-UB8F)
Determina qué le sucede al Contador cuando se produce un fallo de comunicación y el módulo pasa al modo Fallo de comunicación.
  • Seguir contando
  • Retener: conserva el último recuento y reanuda el recuento a partir de este recuento cuando el controlador pasa al modo Ejecución.
  • Valor definido por el usuario: establece el recuento en el valor definido por el usuario y reanuda el recuento desde este valor cuando el controlador cambie al modo Ejecución.
Estado del contador en modo Fallo de comunicación
Valor definido por el usuario
(Solo para 5034-UB8F)
Define el valor que se establece para contar cuando se selecciona el Estado del contador en modo Fallo de comunicación como valor definido por el usuario.
Estado del contador cuando la comunicación falla en el modo Programa
(Solo para 5034-UB8F)
Determina la acción del contador si la comunicación falla en el modo Programa.
  • Modo Programa: siga el comportamiento del modo Programa.
  • Modo Fallo de comunicación: siga el comportamiento para el modo Fallo de comunicación.
Diagnóstico
Abra el diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal