Parámetros de la vista Puntoxx – Salida digital, Modulación por ancho de pulsos (5034-UB8F)
La vista
Puntoxx – Salida digital, Modulación por ancho de pulsos
incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Habilitar modulación por ancho de pulsos (Pulse Width Modulation, PWM) | Determina si la salida es Modulación por ancho de pulsos o Salida digital. |
Aplicar el ciclo de trabajo al 50,0% para la Salida de tren de pulso (Pulse Train Output, PTO) | Determina si se debe aplicar el ciclo de trabajo específico de PTO, que está fijado en el 50 %. Si está habilitado, O.Pwmxx.DutyCycle se omite. |
Habilitar límite de recuento de ciclos | Determina si se genera un número definido de ciclos de pulsos cuando hay un flanco ascendente en los datos o ciclos de pulsos continuos cuando los datos están activados.
|
Ejecutar todos los ciclos | Solo se aplica cuando se habilita Habilitar límite de recuento de ciclos. Cuando O.Ptxx.Data cambia a 0:
|
Estado de salida cuando PWM está inactivo | Determina el estado de la salida cuando PWM está inactiva.
|
Tiempo de ciclo | Muestra el período en segundos de un ciclo de pulsos. |
Ciclo de trabajo | Se Muestra el porcentaje del tiempo del ciclo de pulsos cuando la salida se encuentra en el estado activo. |
Límite de recuento de ciclos | Muestra el número de ciclos de pulsos que se generará cuando haya un flanco ascendente en los datos. Solo se aplica cuando se habilita Habilitar límite de recuento de ciclos. |
Estado de salida en modo Programa Estado de Programa | Determina el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador hacia el modo Programa o el modo de inhibición. Mientras esté en el modo Programa o el modo de inhibición, las salidas desde el controlador se omiten y la salida se comporta de la siguiente manera:
|
Estado de salida en modo Fallo de comunicación Estado de Fallo de comunicación | Determina el comportamiento de la salida de cada punto cuando se produce un fallo de comunicación y el módulo pasa al modo Fallo de comunicación.
|
Estado de salida en modo Fallo de comunicación Duración del estado de Fallo de comunicación | Determina el tiempo durante el cual se retiene el modo Fallo de comunicación antes del Estado de fallo final. |
Estado de salida en modo Fallo de comunicación Estado de fallo de comunicación final | Determina si el módulo cambia a Activado o Desactivado cuando transcurre la duración del Estado de salida de modo Fallo de comunicación. El estado final predeterminado es Desactivado. Si elige Para siempre para la Duración, no podrá seleccionar un estado final. El módulo conserva su estado de modo Fallo de comunicación actual. |
Estado de salida cuando la comunicación falla en el modo Programa | Determina la acción de salida si la comunicación falla en el modo Programa.
|
Diagnóstico | Abra el diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico. |
Entregue su opinión