Vista Smartports y VLAN
Utilice la vista
Smartports y VLAN
para asignar las funciones de Smartport y para asignar tipos e ID de VLAN.
CONSEJO:
Los parámetros de esta vista están disponibles mientras está en línea.
Las funciones de Smartport son configuraciones recomendadas para los puertos. Estas configuraciones se conocen como funciones de puerto. Puede utilizar los Smartports para:
- Optimizar las conexiones del conmutador y garantizar la seguridad, la calidad de transmisión y la fiabilidad del tráfico desde los puertos del conmutador.
- Evitar los problemas causados por configuraciones incorrectas de los puertos.CONSEJO:Las funciones de puerto se basan en el tipo de dispositivo conectado al puerto del conmutador. Asegúrese de decidir qué puerto está conectado a qué tipo de dispositivo antes de seleccionar el Smartport.
Utilice las VLAN para:
- Agrupar a los usuarios y aplicar privilegios y restricciones a diferentes tipos de usuarios, aislar diferentes tipos de tráfico para preservar la calidad de la transmisión y minimizar el exceso de tráfico entre los segmentos lógicos.
- Aislar diferentes tipos de usuarios y reducir el esfuerzo administrativo para examinar constantemente las solicitudes a los recursos de red.CONSEJO:Los dispositivos que están conectados a los puertos del conmutador en la misma VLAN solo pueden comunicarse entre sí y pueden compartir los mismos datos.
Entregue su opinión