Enviar la configuración al conmutador

Utilice
Establecer
en las vistas para guardar manualmente la configuración en el conmutador.
Para enviar la configuración al conmutador
  • En la ficha del dispositivo, dentro de la vista donde está configurando la información, seleccione
    Establecer
    . La configuración se envía al conmutador.
    CONSEJO:
    Es posible que deba introducir una contraseña en el cuadro de diálogo
    Introducir contraseña
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal