Crear o editar una VLAN

Utilice la vista
Smartports y VLAN
para crear una nueva VLAN o editar una VLAN existente.
Requisitos previos
  • El dispositivo está en línea.
Para crear una nueva VLAN o editar una VLAN existente
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Smartports y VLAN
    .
  2. En la vista
    Smartports y VLAN
    , realice una de estas dos acciones:
    • Para crear una nueva VLAN, seleccione add.
    • Para editar una VLAN existente, seleccione edit.
  3. En
    Agregar/editar VLAN
    , configure los parámetros según sea necesario.
    CONSEJO:
    Al crear una nueva VLAN, asigne a la VLAN un nombre y un número de ID único.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal