Parámetros del cuadro de diálogo Agregar/Editar VLAN
El cuadro de diálogo
Agregar/Editar VLAN
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
ID | Especifica el número de ID. El ID debe ser numérico, único y debe estar comprendido entre 2 y 1001 o entre 1006 y 4094. |
Nombre | Especifica el nombre de VLAN. Los nombres de la VLAN deben ser únicos y no deben tener más de 20 caracteres. |
Establecer | Envía la configuración al conmutador. Puede que aparezca el cuadro de diálogo Introducir contraseña . |
Entregue su opinión