Actualizar la comunicación con el conmutador
Actualizar
estará disponible en las vistas para que se puedan actualizar manualmente los datos desde el conmutador según sea necesario.
CONSEJO:
Si realizó cambios en los datos desde la ficha del dispositivo, escriba los datos en el conmutador antes de actualizar la comunicación. Todos los cambios que no se hayan escrito en el dispositivo se perderán si actualiza la comunicación antes de seleccionar
Establecer
.Para actualizar la comunicación con el conmutador
- En la ficha del dispositivo, dentro de la vista donde está consultado información, seleccioneActualizar. Se recuperan y se muestran los datos más recientes del conmutador.
Entregue su opinión