Vista Asignación de dirección DHCP

Utilice la vista
Asignación de dirección DHCP
para ver y configurar la persistencia de DHCP. El protocolo de configuración dinámica de host (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) asigna automáticamente información de direcciones IP de un grupo de direcciones disponibles a dispositivos recién conectados (clientes DHCP) en la red. Si un dispositivo abandona la red y luego vuelve a unirse a ella, el dispositivo recibe la siguiente dirección IP disponible, que podría ser o no la misma dirección que tenía antes.
Establezca el conmutador para que funcione como un servidor DHCP para que proporcione persistencia de DHCP. Con la persistencia de DHCP, puede asignar una dirección IP específica a cada puerto, lo que garantiza que el dispositivo conectado a un puerto determinado obtenga la misma dirección IP.
Los datos solo se muestran cuando el dispositivo está en línea.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal