Asignar una dirección IP a un puerto DHCP

Utilice la vista
Asignación de dirección DHCP
para asignar una dirección IP específica a cada puerto DHCP. La dirección IP que asigne está reservada para un puerto seleccionado y no está disponible para la asignación dinámica DHCP normal. La dirección IP debe ser una dirección del grupo especificado en el campo
Grupo de DHCP
.
Requisitos previos
  • El dispositivo está en línea.
Para asignar una dirección IP a un puerto DHCP
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Asignación de dirección DHCP
    .
  2. En la vista
    Asignación de dirección DHCP
    , configure estos parámetros según sea necesario:
    • Grupo
    • Dirección IP
  3. Seleccione
    Establecer
    para enviar los cambios al conmutador.
    CONSEJO:
    Es posible que deba introducir una contraseña en el cuadro de diálogo
    Introducir contraseña
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal