Parámetros de la vista Asignación de dirección DHCP
La vista
Asignación de dirección DHCP
incluye estos parámetros:
CONSEJO:
Si elimina todas las filas de los grupos de la vista
Grupos de DHCP
y selecciona Actualizar
, el nombre del Grupo
queda vacío.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Puerto | Muestra los puertos disponibles para la configuración. Por ejemplo, Gi1/1, Gi1/2, Fa1/1, Fa1/2. |
Grupo | Especifica los nombres de grupo del grupo de direcciones IP de DHCP que corresponden a las instancias disponibles en el conmutador. |
Dirección IP | Especifica la dirección IP asignada al puerto del conmutador. El formato es una dirección numérica de 32 bits escrita como cuatro números separados por puntos (por ejemplo, 255.255.255.255). El rango de números está comprendido entre 0 y 255 (de 1 a 244). La dirección IP que asigne está reservada para el puerto seleccionado y no está disponible para la asignación dinámica DHCP normal. La dirección IP debe ser una dirección del grupo especificado en el campo Grupo de DHCP. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Establecer | Envía la configuración al conmutador. Puede que aparezca el cuadro de diálogo Introducir contraseña . |
Entregue su opinión