Introducir una contraseña

Utilice el cuadro de diálogo
Introducir contraseña
para introducir la contraseña del conmutador. La contraseña evita que se produzcan cambios en la configuración del dispositivo por personal no autorizado.
Debe introducir una contraseña para establecer los ajustes de configuración, restablecer el conmutador y guardar y restaurar una configuración. Si la contraseña no es válida, aparecerá un mensaje de error.
CONSEJO:
La contraseña no debe incluir espacios incrustados.
Para introducir una contraseña
  • En
    Introducir contraseña
    , en el cuadro
    Contraseña
    , escriba una contraseña válida y seleccione
    Aceptar
    .
    CONSEJO:
    La contraseña incluye hasta 63 caracteres y distingue entre mayúsculas y minúsculas. Los valores válidos son:
    • Las letras A... Z (mayúsculas y minúsculas)
    • Los números del 0 al 9
    • Los símbolos ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + , - = { } | [ ] \ : ; ? / .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal