Loading
blog
Recent ActivityRecent Activity

Repita implementaciones de OT exitosas con contenedores de software

El software en contenedores reduce la deriva del entorno y mejora la coherencia desde el desarrollo hasta la producción en tecnología de la información y OT

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Primer plano de varios contenedores de envío de metal apilados: rojo, azul, amarillo, blanco.

Al igual que los contenedores de envío, los contenedores de software empaquetan aplicaciones para que se ejecuten de manera uniforme en cualquier lugar.

La contenerización está bien establecida en tecnología de la información y ahora está ganando terreno en las implementaciones de tecnología de operaciones (industriales) para empaquetar una aplicación y sus dependencias en un solo paquete que se ejecuta de manera coherente en todos los entornos. Alinea las expectativas de la tecnología de la información y la tecnología de operaciones en torno a la implementación, la escalabilidad, la seguridad y la recuperación.

Ahora apliquemos esa idea a la visualización en planta.

FactoryTalk® Optix™ es una plataforma de diseño y visualización de HMI que ofrece soluciones rápidas, con flexibilidad y escalabilidad en todas sus aplicaciones de fabricación y producción.

Sus opciones de conectividad incluyen integración del modelo de información OPC UA, conectividad MQTT y opciones de base de datos como compatibilidad con SQLite integrado, ODBC e InfluxDB. Además, las aplicaciones FactoryTalk Optix se pueden ejecutar en Docker y ThinManager® contenedores.

¿Por qué contenerizar las aplicaciones en tiempo de ejecución?

A menudo se pide a los equipos de tecnología de operaciones que mantengan un comportamiento en tiempo de ejecución coherente en varias máquinas y sitios. Sin embargo, los entornos de implementación cambian de forma natural con el tiempo.

Como resultado, las diferencias en las actualizaciones del sistema operativo, las bibliotecas, los controladores y los cambios de configuración local pueden introducir incoherencias que aparecen durante la puesta en marcha o las actualizaciones.

Los contenedores ayudan a abordar estos posibles errores al encapsular el entorno de tiempo de ejecución para que las aplicaciones puedan implementarse y lanzarse de manera coherente en los hosts con capacidad de contenedores. Esto se alinea con el objetivo más amplio de la contenerización: mejorar la coherencia y la portabilidad desde el desarrollo hasta la producción.

Cuando la estandarización es clave, FactoryTalk Optix implementación de contenedores es un enfoque compatible que se basa en la orientación de tiempo de ejecución de Rockwell Automation (incluidos el comportamiento de publicación de puertos y licencias).

FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
Logre su visión de HMI, IIoT, periferia y plataforma de datos con colaboración, capacidad de escalado e interoperación que mejoran el producto final y la eficiencia.
Más información
Introducción a la contenerización: un puente entre TI y OT
Introducción a la contenerización: un puente entre TI y OT
Blog
Blog
Introducción a la contenerización: un puente entre TI y OT
El objetivo de esta publicación es demostrar el poder de la contenerización para agilizar la implementación de apps en entornos de IT y OT.
Lea ahora

Pruebe gratis el software FactoryTalk Optix

Descubra las opciones ilimitadas de desarrollo de HMI basado en la nube. Descargue gratis FactoryTalk® Optix Studio™ Standard o consiga una prueba de 90 días de FactoryTalk® Optix Studio™ Pro.

Patrones de implementación de software en contenedores repetibles y exitosos

Estos tres patrones ayudan a visualizar cómo puede ser el software en contenedores en la tecnología operacional:

1: Despliegue de HMI de flota en máquinas similares

Escenario: Tiene varios activos similares, como líneas, equipos modulares, celdas o sitios, y desea una experiencia de operador coherente de la interfaz operador-máquina (HMI) y un modelo de actualización predecible.

Un enfoque basado en contenedores ofrece coherencia al lanzar la aplicación en tiempo de ejecución en un contexto de contenedor estandarizado, y repetibilidad al utilizar parámetros de lanzamiento de contenedor documentados, como la publicación de puertos, la asignación de nombres a los contenedores y el comportamiento de reinicio opcional. Si necesita que la aplicación en tiempo de ejecución conserve los archivos o ajustes que crea, conecte el contenedor a una carpeta real en el equipo. De este modo, los datos permanecen incluso si el contenedor se reinicia o se reemplaza.

2: Servicios de borde modulares adyacentes

Escenario: Desea la visualización en el borde y también puede querer capacidades adyacentes desplegadas junto con ella (por ejemplo,FactoryTalk® Remote Access™ Runtime).

Los contenedores permiten implementar varios componentes uno al lado del otro en un host, manteniéndolos empaquetados de forma independiente. Y la guía de ejecución de contenedores de FactoryTalk Optix proporciona el mecanismo concreto para ejecutar la aplicación de tiempo de ejecución Optix en Docker como componente de visualización dentro de las implementaciones.

En una arquitectura de borde componible, también es ventajoso ejecutar servicios de conectividad remota junto con el tiempo de ejecución de visualización. Por ejemplo, FactoryTalk® Remote Access™ Runtime está disponible como una imagen Docker, lo que permite implementarlo como un contenedor independiente junto a un contenedor de tiempo de ejecución FactoryTalk Optix (o junto a otro servicio complementario en contenedor en el mismo host). Esto es ideal para los hosts de contenedores, ya que los contenedores están diseñados para ejecutarse uno junto a otro en la misma máquina, a la vez que mantienen el aislamiento de procesos.

3: Implementaciones en la nube

Escenario: Algunas organizaciones también extienden este enfoque de contenedores a los entornos basados en la nube cuando desean una huella de tiempo de ejecución gestionada de forma centralizada, una mecánica de despliegue estandarizada o una alineación más sencilla con las operaciones esenciales de la nube.

En estos escenarios, se aplica el mismo principio de software en contenedores. Un tiempo de ejecución de Optix puede empaquetarse y operarse como una carga de trabajo en contenedores, mientras que el cómputo subyacente lo proporciona la infraestructura en la nube del cliente y lo rigen sus políticas de tecnología de la información y su postura de seguridad.

Esto encaja de forma natural con los flujos de trabajo habilitados para la nube de Optix: FactoryTalk® Optix Studio™ Pro admite la colaboración basada en la nube y el desarrollo basado en repositorios. Además, Rockwell Automation describe patrones de implementación remota que aprovechan FactoryTalk® Remote Access™, lo que reduce la necesidad de estar físicamente en planta para entregar actualizaciones.

Consideraciones sobre el despliegue de FactoryTalk Optix en contenedores

Límite de terceros

Si acaba de empezar a utilizar software en contenedores, consulte al proveedor de terceros, como Docker o Portainer, para obtener asistencia y términos de licencia.

Comportamiento de licencia

Si no proporciona una clave de licencia de derecho, la aplicación FactoryTalk Optix deja de funcionar después de 120 minutos. Puede encontrar más información en la ayuda de FactoryTalk Optix.

La publicación de puertos se vincula con la configuración de la aplicación

Cuando Optix se ejecuta en un contenedor, elija un puerto en la PC anfitriona y “redirija” ese puerto al que Optix utiliza para su cliente web. Ese puerto interno es el puerto Web Presentation Engine que establece en FactoryTalk® Optix Studio™.

La persistencia debe ser intencional

Decida de antemano qué debe guardarse y qué puede ser temporal. La opción de vinculación de volúmenes existe para persistir los cambios realizados en tiempo de ejecución escribiendo los cambios de tiempo de ejecución en una carpeta local en la máquina anfitriona, de modo que los cambios no se pierdan cuando el contenedor se reinicie o se reemplace.

La repetibilidad es lo primero, todo lo demás es secundario

El valor práctico de implementar FactoryTalk Optix con software en contenedores es la repetibilidad.

Los contenedores de software ofrecen una manera coherente y documentada de ejecutar la misma aplicación en tiempo de ejecución en todos los entornos mediante conceptos estándar de lanzamiento de contenedores como la publicación de puertos, el comportamiento de reinicio y (cuando sea necesario) el mapeo de volúmenes para la persistencia. Esto respalda el objetivo más amplio de la contenerización de reducir la deriva del entorno y mejorar la coherencia desde el desarrollo hasta la producción en toda la tecnología de la información y la tecnología de operaciones.

¿Quiere dar el siguiente paso? Descubra cómo ThinManager® software y FactoryTalk Optix se relacionan en la conversación más amplia sobre la contenerización, sin cambiar los fundamentos descritos. Y puede profundizar en toda la cartera de software y dispositivos de hardware basado en la nube de FactoryTalk Optix aquí.

¿Qué es FactoryTalk Optix?

FactoryTalk Optix es una nueva plataforma de HMI basada en la nube de Rockwell Automation diseñada para la visualización flexible basada en navegador y la gestión de datos de periferia.

Permite a los usuarios diseñar, probar y desplegar aplicaciones en diversos hardware, con arquitectura abierta, colaboración multiusuario a través de FactoryTalkR HubTM y compatibilidad esencial con los protocolos OPC UA y MQTT.

Las 3 principales ventajas de FactoryTalk Optix:

1. Colaboración y diseño basados en la nube: Los equipos pueden trabajar en proyectos desde cualquier lugar utilizando un navegador web, con integración Git incorporada para el control de versiones y edición simultánea multiusuario

2. Interoperabilidad y flexibilidad máximas: La plataforma Optix es compatible con dispositivos de Rockwell Automation y de terceros, lo que permite el despliegue en diversas plataformas (local, de periferia o basado en la nube)

3. Visualización moderna y escalable ofrece gráficos orientados a objetos y adaptativos que se ajustan automáticamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, incluidos móviles y tabletas

Referencias de implementación de proyectos:

Acceda al repositorio público de Rockwell Automation GitHub. Los proyectos de ejemplo muestran cómo acelerar la entrega de valor con tecnologías modernas, diseños innovadores y opciones de implementación escalables.

Un proyecto de ejemplo Optix_Docker_FTOptixUpdateServer proporciona una implementación de referencia para crear y ejecutar una imagen Docker para FactoryTalk® Optix™ Runtime, y luego implementar una aplicación FactoryTalk® Optix™ en ese contenedor.

Optimice la OT con software en contenedores: 5 maneras
Optimice la OT con software en contenedores: 5 maneras
Blog
Blog
Optimice la OT con software en contenedores: 5 maneras
El software en contenedores aborda 5 problemas de OT: vea cómo ayuda a proporcionar un control escalable y seguro que simplifica las operaciones y empodera a su equipo.
Lea ahora
Combine las mejores prácticas de IT y las realidades de OT
Combine las mejores prácticas de IT y las realidades de OT
Blog
Blog
Combine las mejores prácticas de IT y las realidades de OT
Los contenedores de software en el Edge ofrecen: 1. Despliegue rápido 2. Personalización 3. Eficiencia de recursos 4. Mayor seguridad 5. Simplificación de la gestión 6. Escalabilidad
Lea ahora

Publicado 14 de abril de 2026

Temas: Optimize Production Acelere la transformación digital Automóviles y neumáticos Productos químicos Alimentos y bebidas Interface operador-máquina FactoryTalk Optix ThinManager

Paul Haikal
Paul Haikal
Gerente de cartera comercial, software de visualización, Rockwell Automation
Paul tiene más de 20 años de experiencia en automatización industrial, que abarcan asistencia técnica remota, habilitación y liderazgo de productos y carteras, con una pasión por la visualización para ofrecer operaciones intuitivas y conectadas. Dirige programas que mejoran los resultados para los clientes y permiten implementaciones a gran escala, ayudando a los equipos a pasar más rápido de los datos operativos a la acción mediante un diseño seguro y escalable, y la asistencia para la toma de decisiones basada en datos en las ofertas de HMI y SCADA como FactoryTalk View y FactoryTalk Optix.
Suscríbase a Rockwell Automation

Reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase ahora

También puede interesarle

Introducción a la contenerización: un puente entre TI y OT
Introducción a la contenerización: un puente entre TI y OT
Blog
Blog
Introducción a la contenerización: un puente entre TI y OT
El objetivo de esta publicación es demostrar el poder de la contenerización para agilizar la implementación de apps en entornos de IT y OT.
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left El software en contenedores resuelve la integración de tecnología de la información y OT
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose