Loading
Dispositivos inteligentes
  • Sensores inteligentes
  • Seguridad inteligente
  • Control inteligente de motores
  • Seguridad inteligente

    Saque mayor provecho a su inversión en seguridad

    Collage de iconos que contiene dispositivos de seguridad y un usuario frente a una computadora que muestra alertas en la pantalla.
  • Dispositivos inteligentes industriales

    Chevron DownChevron Down

    Los dispositivos inteligentes de Allen-Bradley constituyen una solución escalable e integrada que ofrece nuevas eficiencias y un menor costo total de propiedad. 

     

    Los dispositivos inteligentes mejoran la calidad de los productos, reducen el tiempo improductivo y preparan para el futuro su inversión en máquinas más inteligentes que propiciarán una fabricación más inteligente.

  • La seguridad habilita máquinas y equipos más inteligentes

    Collage con los productos de seguridad inteligente de Allen-Bradley.

    Si se aprovecha el poder de los datos sobre la seguridad y las operaciones, se puede mejorar considerablemente el rendimiento y la conformidad en el área de seguridad. El acceso a los datos del sistema de seguridad y su transformación en información práctica produce un aumento de la productividad en la maquinaria y reduce al mínimo el tiempo improductivo.

     

    Para obtener una mayor cantidad de datos de diagnóstico, los dispositivos de seguridad convencionales necesitaban soluciones de cableado más complejas. Con una solución de seguridad inteligente, usted ahora puede obtener más datos de diagnóstico y simplificar el sistema de cableado.

     

    Una solución de seguridad inteligente integrada le ofrece todos los datos necesarios para obtener una visión integral del estado de la máquina o de la línea de producción.

     

  • Retos para lograr operaciones seguras

    icono de un trabajador de mantenimiento

    Comportamientos de los trabajadores

    • Los operadores anulan los sistemas de seguridad mal diseñados
    • Sistemas que no tienen en cuenta las anomalías procedimentales
    • No se siguen los procedimientos operativos estándar
    icono de un grupo de personas

    Personal en evolución

    • Implicaciones de seguridad de los cambios en el personal en todo el mundo
    • Los trabajadores de mayor edad que se acercan a la jubilación tienen un mayor riesgo de lesiones musculoesqueléticas
    • Los trabajadores más jóvenes y con menos experiencia son más propensos a sufrir lesiones
    icono de una flecha hacia abajo que representa el tiempo improductivo de la maquinaria

    Tiempo improductivo de la maquinaria

    • Tiempo improductivo por atascos, problemas de alimentación de producto, ajustes, cambios de línea y mantenimiento
    • Visibilidad mínima de información sobre tiempo improductivo
    • Ausencia de contexto sobre los problemas relacionados con el tiempo improductivo (interacción por parte de los trabajadores, fallo de la maquinaria, patrones relacionados con los turnos)
    • Información limitada para solucionar los problemas
    icono de dos engranajes que representan las operaciones

    Cumplimiento normativo

    • La conformidad con los estándares de la industria puede representar un reto
    • La documentación y la elaboración de informes sobre los sistemas de seguridad aprobados pueden ser complicadas
    icono de líneas y puntos que representan los datos y la tecnología

    Gestión de datos

    • Se sigue confiando en métodos anticuados de recolección de datos y elaboración de informes
    • Los datos sobre seguridad a menudo se introducen manualmente para inspecciones, registros de conformidad, informes de incidentes, capacitación y otros procesos
    • Los sistemas en los que se almacenan estos datos no suelen estar conectados a los sistemas de la planta
  • Seguridad inteligente en acción

    Chevron DownChevron Down

    El acceso a los datos en tiempo real y la conectividad transparente están transformando el entorno de producción. Las capacidades inteligentes permiten que los usuarios finales logren nuevas eficiencias, mejoren la calidad del producto y aumenten la capacidad de respuesta de las operaciones. La seguridad inteligente le ayuda a estandarizar la maquinaria y el control de seguridad. Estos sistemas son menos susceptibles a las molestas interrupciones y pueden ayudar a aumentar la productividad y la rentabilidad.

  • Dispositivos de seguridad inteligente

    Diagrama que ilustra los beneficios de los dispositivos de seguridad inteligente en The Connected Enterprise y cómo se conectan todos ellos

    Haga clic en la imagen para ampliarla

    Las soluciones de seguridad inteligente ofrecen datos de diagnóstico detallados a su entorno de diseño, sistema de visualización, software de información y controlador GuardLogix®, lo que permite utilizar máquinas inteligentes en la fabricación inteligente, y contribuye a aumentar la productividad y a minimizar el tiempo improductivo, a la vez que reducen el costo total de propiedad.

  • La seguridad inteligente permite utilizar máquinas inteligentes para la fabricación inteligente

    diagrama que ilustra las soluciones de seguridad integrada con controladores de lógica de seguridad

    Haga clic en la imagen para ampliarla

    Una solución que incorpore dispositivos de seguridad inteligente permite a los profesionales de seguridad transformar la manera en que se monitorea y gestiona la seguridad. Rockwell Automation ofrece una solución completa de seguridad inteligente para satisfacer los requisitos de seguridad, teniendo en cuenta los dispositivos de entrada de seguridad, la lógica de seguridad y los dispositivos de salida de seguridad.

  • Ventajas de una solución de seguridad inteligente

    icono de una lupa que examina un gráfico de barras creciente con una flecha hacia arriba, para representar información útil

    Mejore la perspectiva de la conformidad y el comportamiento de los trabajadores

    Al incorporar información de seguridad en los sistemas de gestión de salud y seguridad medioambiental, se pueden identificar las discrepancias cotidianas entre las políticas y los procedimientos operativos.

    icono de un escudo con un signo más sobre él, que representa la seguridad

    Mejore la seguridad

    La conexión de personas, equipos y sitios de trabajo crea nuevas oportunidades para mejorar la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente, incluido el acceso remoto, la visibilidad de las operaciones, la localización de los trabajadores y la entrega de información mediante dispositivos móviles.

    icono de un escudo con un signo de admiración de alerta sobre él, que representa una alerta o una preocupación

    Reduzca el tiempo improductivo relacionado con la seguridad

    Una mayor visibilidad respecto al desempeño y a los paros del sistema de seguridad puede ayudar a determinar la causa raíz de las interrupciones. Los datos de seguridad y de producción también se pueden combinar para comprender la frecuencia, duración, tiempo y ubicación de las interrupciones relacionadas con la seguridad.

    icono de un escudo con una marca de verificación sobre él, que representa la conformidad

    Mejore la conformidad

    Los datos de seguridad necesarios para fines de conformidad y elaboración de informes se recolectan en la actualidad principalmente mediante auditorías manuales que consumen mucho tiempo y son propensas a errores. Si se integran las funciones de auditoría en la HMI y el controlador, las organizaciones pueden automatizar y acelerar el proceso de auditoría, liberar al personal para que se centre en otras prioridades y reducir la probabilidad de errores.

  • Escenario de aplicación 1 de 5

    Resolución de problemas remota con seguridad inteligente

    Chevron DownChevron Down

    Rendimiento de los dispositivos de seguridad transmitido por EtherNet/IP



    Rutinas de mantenimiento predictivo establecidas a partir de los datos históricos



    La red EtherNet/IP permite capturar datos de seguridad y datos estándar sobre el funcionamiento de cada dispositivo



    Simplifica el cableado y la complejidad del sistema



    Todos los datos con sello de hora sobre el funcionamiento de los dispositivos están disponibles en FactoryTalk® Historian

  • Escenario de aplicación 2 de 5

    Solicitud de acceso seguro por la red EtherNet/IP

    Chevron DownChevron Down

    La posición de la guarda, el estado de bloqueo y la solicitud de acceso se gestionan mediante un protocolo Ethernet estándar no modificado (seguridad sobre EtherNet/IP)



    Los datos históricos de las solicitudes de acceso se pueden emplear para ajustar la aplicación



    Arquitectura de red simplificada para control estándar y de seguridad



    El perfil Add-On (AOP) de Studio 5000® simplifica la configuración y el monitoreo



    Se suministra por separado una indicación de la posición de la puerta de guarda y el estado de bloqueo de guarda

  • Escenario de aplicación 3 de 5

    Tiempo productivo de la máquina según los datos de seguridad inteligente

    Chevron DownChevron Down

    La frecuencia de acceso a la máquina a través de los diferentes puntos de acceso identificados está disponible con la seguridad inteligente



    La seguridad inteligente permite capturar datos sobre el funcionamiento de cada dispositivo



    Simplifica el cableado y la complejidad del sistema



    La seguridad inteligente se puede utilizar con sus dispositivos de seguridad existentes



    Los datos históricos de las solicitudes de acceso se pueden emplear para ajustar la aplicación

  • Escenario de aplicación 4 de 5

    Mantenimiento predictivo con una solución de seguridad inteligente

    Chevron DownChevron Down

    La seguridad inteligente permite adoptar procedimientos de mantenimiento predictivo según el uso o la antigüedad de los dispositivos



    La seguridad inteligente permite capturar datos sobre el funcionamiento de cada dispositivo

     



    Simplifica el cableado y la complejidad del sistema

     



    La seguridad inteligente se puede utilizar con sus dispositivos de seguridad existentes

     



    Los datos históricos de las solicitudes de acceso se pueden emplear para ajustar la aplicación

  • Escenario de aplicación 5 de 5

    Reduzca el tiempo improductivo con una solución de seguridad inteligente

    Chevron DownChevron Down

    Una solución de seguridad inteligente ayuda a mejorar el tiempo productivo con información sobre diagnósticos y advertencias



    La menor complejidad del sistema permite un mantenimiento más sencillo y mayor flexibilidad para introducir cambios



    Se puede programar un mantenimiento proactivo para evitar problemas



    Los datos históricos sobre los diferentes dispositivos de seguridad pueden utilizarse para realizar ajustes en la aplicación

  • 3 pilares de apoyo para sus requisitos de seguridad

    Collage de iconos que contiene dispositivos de seguridad y un usuario frente a una computadora. Los dispositivos de seguridad aparecen resaltados de colores, mientras que el usuario y la computadora aparecen de color gris.

    Pilar uno

    Los productos adecuados

    Rockwell Automation cuenta con la más amplia gama de productos de todos los proveedores de soluciones de seguridad de máquinas y puede proporcionarle las tres partes de un sistema de seguridad.

    Dispositivos de entrada de seguridad

    •  Dispositivos de seguridad de detección de presencia

    •  Interruptores de seguridad con enclavamiento

    •  Dispositivos de paro de emergencia y de disparo

    •  Interface de operador

    Controladores lógicos de seguridad

    •  Relés de seguridad

    •  Relé de seguridad configurable

    •  Controladores de seguridad integrada

    •  Dispositivos de E/S de seguridad

    Accionadores de seguridad

    •  Contactores de seguridad

    •  Variadores de CA PowerFlex®

    •  Control de movimiento integrado Kinetix®

    Sistemas/redes de conexión

    •  Sistemas de conexión de tipo “Quick connect”

    •  Seguridad sobre EtherNet/IP

    •  Tecnología de vínculo GuardLink™

  • 3 pilares de apoyo para sus requisitos de seguridad

    Collage de iconos que contiene dispositivos de seguridad y un usuario frente a una computadora. El usuario aparece en colores, mientras que los dispositivos y la computadora aparecen de color gris.

    Pilar dos

    Las personas adecuadas

    Rockwell Automation y sus socios “Recognised System Integrator” certificados en seguridad de máquinas ponen a su disposición una amplia gama de servicios y asistencia técnica en materia de seguridad.

    Cursos de capacitación en el área de seguridad de máquinas con certificación TÜV Rheinland

    Ayudando a ofrecer al personal una capacitación que cuenta para un certificado TÜV Rheinland estándar de la industria, lo que permite a los participantes comprender los requisitos de seguridad y la conformidad con la seguridad.

    Servicio de evaluación de riesgos

    El equipo de seguridad global compuesto por consultores y socios de Rockwell Automation puede brindar asistencia a los usuarios finales, integradores y fabricantes de equipos originales en todas las fases de los proyectos de protección. Cumpla con los estándares de seguridad para reducir el riesgo de lesiones y mejorar la productividad.

    Personal y socios con la capacitación necesaria

    Los empleados y socios de Rockwell Automation cuentan con las calificaciones de seguridad de máquinas de TÜV Rheinland necesarias para proporcionarle asistencia técnica. Aproveche ahora sus conocimientos.

    Conocimientos de automatización y seguridad

    La ventaja de asociarse con Rockwell Automation radica en que dispondrá de la asistencia técnica y conocimientos profundos tanto en automatización como en seguridad, no solo en seguridad.

  • 3 pilares de apoyo para sus requisitos de seguridad

    Collage de iconos que contiene dispositivos de seguridad y un usuario frente a una computadora. La computadora aparece en color, mientras que los dispositivos y el usuario aparecen de color gris.

    Pilar tres

    Las herramientas adecuadas

    Una amplia gama de herramientas que facilitan el cumplimiento de los estándares de seguridad, reducen el riesgo de lesiones y mejoran la productividad.

    Safety Automation Builder

    Herramienta de software GRATUITA que ayuda a simplificar el diseño y la validación de la seguridad de las máquinas, reduciendo el tiempo y los costos. La integración con el software de evaluación de riesgos RASWin le proporciona una gestión coherente, confiable y documentada del ciclo de vida de la seguridad funcional.

    Integración de SISTEMA

    La herramienta SISTEMA automatiza el cálculo del nivel de rendimiento alcanzado según se describe en la norma (EN) ISO 13849-1. Los datos están disponibles para utilizarlos con la herramienta de cálculo SISTEMA.

    •  Ayuda a los usuarios en la etapa de diseño

    •  Base de datos de Rockwell Automation completa

    Funciones de seguridad prediseñadas

    La seguridad de la máquina puede desarrollarse combinando bloques de funciones de seguridad Nuestras funciones de seguridad prediseñadas incluyen un cálculo del nivel de rendimiento de SISTEMA según se describe en la norma (EN) ISO 13849-1.

    •  Reduce el tiempo de diseño

    •  Incluye información de preparación, cableado, configuración y validación

    •  Lista de materiales completa

    Accelerator Toolkits

    Herramientas de diseño del sistema, programación y diagnóstico fáciles de usar que le ayudarán a desarrollar e implementar rápidamente sus sistemas de seguridad.

    •  Reduce el tiempo de diseño y los riesgos

  •  

    Adopte hoy una solución de seguridad inteligente

    MÁS INFORMACIÓN

    Los dispositivos de seguridad inteligentes Guardmaster® de Allen‑Bradley® equipados con tecnología GuardLink ofrecen información, funcionalidad avanzada y versatilidad. Esta tecnología ayuda a mejorar la seguridad y aumenta la eficacia de la máquina y de toda la planta.

     

    Los dispositivos habilitados para tecnología GuardLink ofrecen funciones y diagnóstico avanzados a los cuales solo se puede acceder mediante una toma de conexión habilitada para GuardLink. Los beneficios de la tecnología GuardLink incluyen los siguientes:

    •  Mejora significativa en la resolución de problemas, mediante datos sobre el estado de sensores y diagnóstico contextual en tiempo real

    •  Restablecimiento automático de dispositivo (ADR)

    •  Integración transparente con la arquitectura EtherNet/IP™ de Rockwell Automation

     
    Main Image