FactoryTalk® Remote Access™ Manager Tools
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerLas Tools constan de un conjunto de applets de software para el SO Windows que permiten administrar la conexión de los dispositivos. Se instalarán en el equipo local y podrán utilizarse para llevar a cabo varias tareas remotas, como la conexión a un escritorio remoto, la transferencia de archivos, la monitorización de los procesos de Runtime y la referencia de información, además del establecimiento de una conexión VPN con el Runtime instalado en el dispositivo remoto, por citar algunas.
FactoryTalk® Remote Access™
Las Tools constan de tres applets:
- Acceso interactivo: Permite establecer y administrar una conexión de dispositivo VPN, serie o USB. Además, proporciona una visión general de los dispositivos conectados.OBSERVACIÓN: Consulte Acceso interactivo para obtener información sobre cómo navegar por esta herramienta y administrar las conexiones y la configuración de los dispositivos.
- Configuración de dispositivo: Permite detectar y registrar un nuevo dispositivo que desea controlar de forma remota en un dominio, y administrar la configuración y las conexiones del enrutador.OBSERVACIÓN: Consulte Configuración de dispositivo para obtener información sobre cómo comenzar con la detección del enrutador y la administración de la configuración.
- Configuración de conexión: Permite definir el puerto de conexión y el tipo de servidor proxy. Esta configuración se usa para establecer una conexión VPN entrey los dispositivos registrados en el dominio.FactoryTalk® Remote Access™ManagerOBSERVACIÓN: Consulte Configuración de conexión para obtener información sobre cómo configurar la conexión de un dispositivo.
OBSERVACIÓN:
Consulte Instalación de FactoryTalk Remote Access Manager Tools y FactoryTalk Remote Access Manager Tools para obtener más información sobre este tema.
Después de la instalación
Una vez que haya instalado las Tools en su dispositivo, puede acceder a ellas como se describe en la sección FactoryTalk Remote Access Manager Tools relacionada, o directamente haciendo clic en sus iconos, si está familiarizado con su uso:
- Detección de dispositivos: Este icono activa la detección de dispositivos paraOptixEdge™,OptixPanel™con una versión del firmware 4.0.4 o posterior,Como alternativa, puede consultar Configuración de dispositivo para detectar un dispositivo a través deStratix® 4300con una versión del firmware posterior a 4.0.2 y el Módulo de procesamiento perimetral incorporado con una versión del firmware 4.0.4 o posterior..FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Conexión local: Este icono permite establecer el modo de conexión Conexión local. Consulte Conexión local si desea establecer este modo de conexión a través de.FactoryTalk® Remote Access™Manager
Entregue su opinión