Configuración de conexión
La configuración avanzada de los puertos de conexión y el servidor proxy permite que la herramienta se conecte a la infraestructura de red de y establezca una conexión VPN con el dispositivo remoto.
FactoryTalk® Remote Access™
Para configurar los ajustes del puerto de red y el proxy para conexiones VPN:
- Acceda ay seleccione .FactoryTalk® Remote Access™ManagerOBSERVACIÓN: Al hacer clic enConfiguración de conexión, aparecerá una ventana en la que se solicita permiso para abrir la herramienta deConfiguración de conexión. Antes de confirmar, marque la casillaPermitir siemprepara evitar que este mensaje vuelva a aparecer durante esta sesión. Si utiliza un equipo o un navegador diferente, este mensaje volverá a aparecer.
- En seleccione el puerto de red que se utilizará para las conexiones VPN.
- Automático:La herramienta selecciona automáticamente el puerto apropiado según la solicitud de conexión.
- 80:La herramienta solo intentará establecer un acceso remoto mediante el protocolo HTTP a través del puerto 80. Si se rechaza la conexión a través del puerto 80, no se establece la sesión.
- 443:La herramienta solo intentará establecer un acceso remoto mediante el protocolo HTTP a través del puerto 443. Si se rechaza la conexión a través del puerto 443, no se establece la sesión.
- 5935:La herramienta solo intentará establecer un acceso remoto mediante el protocolo HTTP a través del puerto 5935. Si se rechaza la conexión a través del puerto 5935, no se establece la sesión.
- Si se utiliza un servicio proxy para las conexiones a Internet, seleccione el tipo de servidor proxy enProxy:
- Ninguno:No se utiliza un servidor proxy para la conexión a Internet.
- HTTP:Servidor proxy HTTP. Reenvía solicitudes HTTP.
- SOCKS5:Servidor proxy SOCKS5. Reenvía paquetes TCP y UDP.
OBSERVACIÓN: Consulte Proxy para obtener más información sobre este tema. - Después de realizar las selecciones, haga clic enAplicarpara guardar la configuración del proxy en el dominio.
Una vez establecida la conexión con el dispositivo remoto, si el dispositivo se desconecta, entrará en un modo de tiempo de espera mientras intenta reconectarse automáticamente. En esta situación, aparece un icono de advertencia al intentar reconectarse.
Entregue su opinión