Proxy

La conexión proxy se puede configurar a través de la herramienta
Configuración de conexión
.
OBSERVACIÓN: Consulte FactoryTalk Remote Access Manager Tools y Configuración de conexión para obtener más información sobre esta Herramienta.
Puede elegir entre tres tipos de proxy:
  • Ninguno:
    No hay configuración de proxy.
  • HTTP:
    El proxy HTTP admite la autenticación básica (BA) o el método de autenticación sin acceso.
    OBSERVACIÓN: No se admiten otros métodos de autenticación de acceso (por ejemplo, DIGEST o NTLM).
  • SOCKS5:
    El proxy SOCKS5 no requiere ningún método de autenticación.
    OBSERVACIÓN: No se admite ningún método de autenticación de acceso.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal