Instalación de
FactoryTalk® Remote Access
Manager
Tools

FactoryTalk® Remote Access
Manager
podría requerir la instalación de las Tools en su equipo local para proporcionar funciones específicas.
Acceda a
FactoryTalk® Remote Access
Manager
y seleccione
Tools
Descargar
para descargar todas las Tools.
OBSERVACIÓN: Consulte Tools para obtener más información sobre este tema.
OBSERVACIÓN: Consulte FactoryTalk Remote Access Manager Tools para obtener más información sobre las Tools.
Las Tools se pueden instalar en los siguientes sistemas operativos:
  • Windows 10 x64
  • Windows Server 2016, 2019 y 2022
Una vez instaladas, las Tools están listas para su uso.
OBSERVACIÓN: Cada vez que acceda a una herramienta que deba actualizarse, aparecerá una ventana que le preguntará si desea continuar con la descarga de su versión actualizada.
OBSERVACIÓN: Para configurar el idioma, consulte Configuración de idioma

Después de la instalación

Una vez que haya instalado las Tools en su dispositivo, puede acceder a ellas como se describe en la sección FactoryTalk Remote Access Manager Tools relacionada, o directamente haciendo clic en sus iconos, si está familiarizado con su uso:
  • Detección de dispositivos
    : Este icono activa la detección de dispositivos para
    OptixEdge
    ,
    OptixPanel
    con una versión del firmware 4.0.4 o posterior
    ,
    Stratix® 4300
    con una versión del firmware posterior a 4.0.2 y el Módulo de procesamiento perimetral incorporado con una versión del firmware 4.0.4 o posterior.
    Como alternativa, puede consultar Configuración de dispositivo para detectar un dispositivo a través de
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    .
  • Conexión local
    : Este icono permite establecer el modo de conexión Conexión local. Consulte Conexión local si desea establecer este modo de conexión a través de
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal