Configuración de dispositivo
La Herramienta
Configuración de dispositivo
le permite detectar y configurar dispositivos en una red local.
OBSERVACIÓN:
En ciertos escenarios, el uso de esta herramienta puede ser necesario para el registro del dispositivo en un dominio. Además, su comportamiento puede diferir según el tipo de dispositivo y la versión del firmware.
Stratix® 4300 con una versión del firmware anterior o igual a 4.0.2
Stratix® 4300
con una versión del firmware anterior o igual a 4.0.2- Acceda aFactoryTalk® Remote Access™Manager y seleccione .
- En la ventana de diálogoConfiguración de dispositivo, seleccione la primera opción:Stratix 4300 con una versión del firmware anterior o igual a 4.0.2.OBSERVACIÓN: Es posible que aparezca un mensaje emergente en el que se le pida permiso para abrir la herramienta. Antes de confirmar, puede marcarPermitir siemprepara evitar que este mensaje vuelva a aparecer durante esta sesión. Si utiliza un equipo o un navegador diferente, este mensaje volverá a aparecer.
- En la ventana de diálogo, introduzca la contraseña del usuarioAdministrador.OBSERVACIÓN: Estas credenciales son las mismas que se utilizan para acceder al Administrador del sistema del dispositivo, y la contraseña predeterminada de un usuario administrador esadmin. Para obtener más información sobre el Administrador del sistema y conocer la dirección IP que se utiliza para acceder al Administrador del sistema del dispositivo, descargue este manual de usuario: Enrutador Stratix 4300Aparecerá una nueva ventana de diálogo. Se muestran las direcciones MAC de los enrutadores de su red local, que tienen una contraseña que coincide con la especificada.
- Seleccione una dirección MAC de enrutador de la lista y haga clic enConfigurarpara establecer la dirección IP de la LAN. A continuación, puede acceder al Administrador del sistema del dispositivo para configurar otros parámetros.
Stratix® 4300 con una versión del firmware posterior a 4.0.2
Stratix® 4300
con una versión del firmware posterior a 4.0.2- Acceda aFactoryTalk® Remote Access™Manager y seleccione .
- En la ventana de diálogoConfiguración de dispositivo, seleccione la segunda opción:Stratix 4300 con una versión del firmware posterior a 4.0.2.OBSERVACIÓN: Es posible que aparezca un mensaje emergente en el que se solicite permiso para abrir la herramienta. Antes de confirmar, puede marcarPermitir siemprepara evitar que este mensaje vuelva a aparecer durante esta sesión. Si utiliza un equipo o un navegador diferente, este mensaje volverá a aparecer.
- Aparece una ventana de detección. SeleccioneDetectarpara enumerar todos los dispositivos de la red local que se encuentran en un estadoSin configurar(configuración predeterminada de fábrica) o que ya se configuraron.En la lista deDispositivos detectados, se muestra elmodelo, elnúmero de serie, ladirección IP Eth2:WAN, ladirección IP Eth1:LANy elestadode cada dispositivo.
- Si selecciona la fila de un dispositivo con estadoSin configurar, puede abrir el Administrador del sistema. Para ello, seleccioneConfiguración de dispositivoo establezca la dirección IP de una interfaz LAN y reinicie.OBSERVACIÓN: Para obtener más información sobre el Administrador del sistema y conocer la dirección IP que se utiliza para acceder al Administrador del sistema del dispositivo, descargue este manual de usuario: Enrutador Stratix 4300Si selecciona la fila de un dispositivo con estadoConfigurado, puede abrir el Administrador del sistema. Para ello, seleccioneConfiguración de dispositivo.
OptixPanel™ con una versión de firmware 4.0.4 o posterior, módulo de Embedded Edge Compute con una versión de firmware 4.0.4 o posterior y OptixEdge™
OptixPanel™ con una versión de firmware 4.0.4 o posterior
, módulo de Embedded Edge Compute con una versión de firmware 4.0.4 o posterior
y OptixEdge™
- Acceda aFactoryTalk® Remote Access™Manager y seleccione .
- En la ventana de diálogoConfiguración de dispositivo, seleccione la tercera opción:OptixPanel, OptixEdge o Embedded Edge Compute con una versión del firmware 4.0.4 o posterior.OBSERVACIÓN: Es posible que aparezca un mensaje emergente en el que se solicite permiso para abrir la herramienta. Antes de confirmar, puede marcarPermitir siemprepara evitar que este mensaje vuelva a aparecer durante esta sesión. Si utiliza un equipo o un navegador diferente, este mensaje volverá a aparecer.
- Aparece una ventana de detección. SeleccioneDetectarpara enumerar todos los dispositivos de la red local que se encuentran en un estadoSin configurar(configuración predeterminada de fábrica) o que ya se configuraron.En la lista deDispositivos detectados, se muestra elmodelo, elnúmero de serie, ladirección IP Eth2:WAN, ladirección IP Eth1:LANy elestadode cada dispositivo.
- Si selecciona la fila de un dispositivo con estadoSin configurar, puede abrir el Administrador del sistema. Para ello, seleccioneConfiguración de dispositivoo establezca la dirección IP de una interfaz LAN y reinicie.OBSERVACIÓN: Para obtener más información sobre el Administrador del sistema y conocer la dirección IP que se utiliza para acceder al Administrador del sistema del dispositivo, descargue este manual de usuario:Si selecciona la fila de un dispositivo con estadoConfigurado, puede abrir el Administrador del sistema. Para ello, seleccioneConfiguración de dispositivo.
Entregue su opinión