Crear una organización y un dominio

Un usuario está asociado a su dirección de correo electrónico y puede estar vinculado a varias organizaciones dentro
FactoryTalk® Hub
. A su vez, cada organización corresponde a su propio dominio en
FactoryTalk® Remote Access
Manager.
A continuación, puede crear una organización en
FactoryTalk® Hub
y, seguidamente, un dominio en
FactoryTalk® Remote Access
Manager para usar los servicios disponibles.
OBSERVACIÓN: Consulte Descripción general de FactoryTalk Remote Access Manager y entidades relacionadas para obtener más información sobre organizaciones y dominios.
IMPORTANTE: El dominio vinculado a la primera organización creada incluye un derecho de prueba gratuito de 90 días. Consulte Derechos para obtener más información sobre este tema.
  1. Una vez que haya creado su cuenta de MyRockwellAutomation, acceda a FactorytalkHub.com y cree una organización seleccionando el icono en la esquina superior izquierda de la pantalla, a continuación,
    Crear organización
    en el menú desplegable.
    Una vez que haya creado una organización, podrá acceder al icono de
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager que aparece en
    FactoryTalk® Hub
    .
  2. Al seleccionar el icono
    FactoryTalk® Remote Access
    , se le solicitará que cree un dominio para usar los servicios de
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager.
  3. Proporcione un nombre para el dominio en la ventana
    Crear dominio
    .
    OBSERVACIÓN: Los nombres de dominio deben ser únicos y no se pueden cambiar una vez creados. Los dominios pueden tener un nombre diferente al de la organización a la que pertenecen.
  4. Una vez que el dominio se haya creado correctamente, aparecerá un mensaje de confirmación.
  5. Cada dominio incluye una carpeta raíz que contiene el usuario creador del dominio (propietario) y tres grupos de usuarios:
    • Administrador
    • Colaborador
    • Propietario
  6. A continuación, puede invitar a los usuarios a unirse a su organización con los roles de
    Administrador
    o
    Colaborador
    , teniendo en cuenta que usted es el usuario
    Propietario
    .
    OBSERVACIÓN: Para obtener información sobre cómo invitar usuarios a una organización, consulte Invitar usuarios a una organización.
  7. Una vez que los usuarios se hayan unido a su organización, seleccione cada carpeta de usuario o grupo en el panel derecho de
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager y defina sus
    Operaciones con permiso
    .
    OBSERVACIÓN: Consulte Descripción general de FactoryTalk Remote Access Manager y entidades relacionadas para obtener más información sobre cómo usar los botones e iconos para la configuración de usuarios en
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager.
    OBSERVACIÓN: Consulte Permisos de usuario de dominio para obtener más información sobre este tema.
    OBSERVACIÓN: Las subcarpetas heredan los permisos de sus carpetas principales, sin embargo, puede configurar sus ajustes específicamente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal