Invitar usuarios a una organización
Una organización ofrece un espacio para que los usuarios interactúen con los recursos.
Una vez que se ha creado una organización, se puede invitar a los usuarios a ella:
OBSERVACIÓN:
Consulte Organizaciones, dominios y subcarpetas de dominio para obtener más información sobre este tema.
- En FactorytalkHub.com, seleccione el menú
en la esquina superior izquierda, a continuación, seleccione
Invitar usuarios. Se le redirigirá a la páginaInvitar usuarios. - Expanda el menú desplegableRecursoy seleccioneServicio: FactoryTalk Remote Access.
- Expanda el menú desplegableRoly seleccione el rolAdministrador.
- En el cuadro de texto, escriba las direcciones de correo electrónico de las personas de su organización que serán administradores en los dominios deFactoryTalk® Remote Access™.OBSERVACIÓN: Use punto y coma para separar las entradas en una lista de direcciones de correo electrónico.
- Expanda el menú desplegableRoly seleccioneColaborador.
- En el cuadro de texto, escriba las direcciones de correo electrónico de las personas de su organización que serán colaboradores en los dominios deFactoryTalk® Remote Access™.
- SeleccioneEnviar invitaciónpara enviar una invitación por correo electrónico a las cuentas de usuario especificadas.
Aceptar invitación
El propietario de una organización puede enviar invitaciones por correo electrónico para solicitar a un usuario que se una a una organización existente. La dirección de correo electrónico del destinatario debe estar asociada a una cuenta de usuario de MyRockwellAutomation.
OBSERVACIÓN:
Si no tiene una cuenta de MyRockwellAutomation, puede configurarla antes de intentar unirse a la organización o durante el proceso de unión. Consulte Crear una organización y un dominio para obtener más información sobre este tema.
El correo electrónico de invitación incluye:
- El nombre del propietario del dominio que lo invitó a la organización.
- El nombre de la organización a la que se está uniendo.
Para aceptar la invitación:
- Haga clic en el botónÚnase ahoraen el correo electrónico para conectarse aFactoryTalk® Hub™e iniciar sesión.
- Se muestra el mensajeInvitación aceptada correctamente.
- SeleccioneAceptar.
Entregue su opinión