Iniciar FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
- Para iniciarFactoryTalk® Remote Access™debe acceder primero aFactoryTalk® Hub™. Antes de acceder aFactoryTalk® Hub™, debe Crear su cuenta de MyRockwellAutomation.
- Una vez que tenga su cuenta de MyRockwellAutomation, Iniciar sesión en FactoryTalk Hub.
- Para utilizarFactoryTalk® Remote Access™, debe pertenecer a una organización deFactoryTalk® Hub™. Consulte Crear una organización y un dominio.CONSEJO: Una empresa suele estar asociada a una organización a la que pueden unirse los usuarios de la empresa. Todos los derechos activados para una empresa se asignan a la organización.
- AFactoryTalk® Remote Access™se accede haciendo clic en el icono relacionado.CONSEJO: Si tiene una cuenta de MyRockwellAutomation y pertenece a una organización, puede iniciarFactoryTalk® Remote Access™directamente escribiendoftra.cloud.rockwellautomation.com/oauthen la barra de navegación.Inicie sesión y, si pertenece a varias organizaciones, seleccione una haciendo clic en la flecha hacia abajo junto al icono de usuario en la esquina superior derecha.OBSERVACIÓN: El tiempo de espera de inactividad deFactoryTalk® Remote Access™Manager está establecido en 30 minutos. Después de este período, se cerrará la sesión automáticamente a menos que se establezca una conexión VPN, por ejemplo, a través delAcceso interactivo (Solo Web)o mientras se habilite una conexión VPN a través delAcceso interactivo (Herramientas). En ese caso, no se cerrará la sesión.
- (Opcional) Para configurar el idioma, consulte Configuración de idioma
Entregue su opinión