Iniciar sesión en FactoryTalk® Hub™
FactoryTalk® Hub™
FactoryTalk® Hub™
incluye diferentes aplicaciones SaaS basadas en la nube, que se muestran en forma de mosaicos. Inicie sesión en FactoryTalk® Hub™
para acceder a su aplicación.- Vaya a FactorytalkHub.com para iniciarFactoryTalk® Hub™.
- CONSEJO: Si no tiene una cuenta de MyRockwellAutomation, consulte Crear su cuenta de MyRockwellAutomation.En el panelIniciar sesión, escriba el mismo correo electrónico que utiliza para su cuenta de MyRockwellAutomation.
- Introduzca la misma contraseña que utiliza para su cuenta de MyRockwellAutomation.Aparece un mensajeImportante: Advertencia de límite de omisión de MFA.
- En el panelSeleccionar método de verificación, seleccione una opción de verificación y, a continuación, seleccioneCONTINUAR.IMPORTANTE: Puede seleccionar un método de verificación que no sea el correo electrónico, como mensaje de texto SMS o llamada telefónica. Para seleccionar mensaje de texto SMS o llamada telefónica, debe haber introducido su número de teléfono al crear su cuenta de MyRockwellAutomation en la secciónAcceso avanzado.
- Introduzca un código de verificación según sea necesario en el panelVerificación en dos pasoso introduzca el código en el teléfono, dependiendo del método de verificación que haya seleccionado anteriormente.
- La primera vez que inicie sesión enFactoryTalk® Hub™, desplácese para leer el CLUF de Rockwell Automation y, a continuación, seleccioneAceptar.Se le pedirá que se una a una organización existente o que cree una organización nueva.
CONSEJO:
Para obtener más información sobre
FactoryTalk® Hub™
, consulte la Ayuda en línea de FactoryTalk Hub.Entregue su opinión