Descripción general de FactoryTalk® Remote Access™ Manager y entidades relacionadas
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerFactoryTalk® Remote Access™
ManagerLa siguiente imagen muestra una descripción general de la sección como ejemplo de integridad:
![]() | Menú de FactoryTalk® Remote Access™ Manager |
![]() | Panel izquierdo (panel de dominio) |
![]() | Botón de alternancia de dispositivos en línea |
![]() | Botón de alternancia de asistencia necesaria |
![]() | Botón Actualizar |
![]() | Panel derecho (panel de permiso o de conexión) |
![]() | Menú Agregar recurso |
![]() | Botón Acceso interactivo |
![]() | Botón de conexión VPN |
![]() | Panel de información del dispositivo |
Entidad | Descripción |
Organización | Una organización es un conjunto de usuarios y servicios (incluido FactoryTalk® Remote Access™ Manager) a los que se puede acceder y se pueden administrar mediante FactoryTalk® Hub™ .
OBSERVACIÓN:
Consulte Crear una organización y un dominio para obtener más información sobre este tema.
|
Dominio | Un dominio es la entidad principal en FactoryTalk Remote Access Manager asociada con su organización de FactoryTalk® Hub™ relacionada y consta de un conjunto de recursos, como dispositivos remotos, usuarios, reglas de firewall y permisos que se pueden administrar de forma remota.
OBSERVACIÓN:
Consulte Crear una organización y un dominio para obtener más información sobre este tema.
|
Cuenta de usuario | Las cuentas de usuario corresponden a usuarios individuales que inician sesión en FactoryTalk® Remote Access™ ManagerCada usuario se autentica antes de entrar en el dominio de la organización. Es necesario que los usuarios sean invitados a unirse a un dominio para poder acceder al servicio. |
Grupo | Un grupo se utiliza para asignar permisos de manera eficiente a varias cuentas de usuario. Puede crear grupos de acuerdo con los tipos de cuentas de usuario de su organización.Las categorías comunes para los grupos son roles y regiones. |
Dispositivo remoto | El dispositivo remoto que desea controlar o asistir. |
Carpetas | Una carpeta es un contenedor de objetos, como dispositivos, políticas de firewall y grupos. Se pueden agregar carpetas adicionales en función de las necesidades.
OBSERVACIÓN:
Un objeto colocado en una carpeta se puede mover, pero no se puede almacenar en varias carpetas simultáneamente.
|
Recursos | Los recursos constan de pequeños iconos ubicados junto a carpetas o dispositivos en el panel Vista de dominio que permiten varias acciones:
|
Menú contextual del botón derecho | En el panel izquierdo de la sección Vista de dominio , haga clic con el botón derecho junto a una fila de dominio o dispositivo para abrir un menú contextual que incluye una lista de acciones y accesos directos. |
Permisos | Los permisos son reglas que se aplican a las cuentas de usuario y que les permiten o deniegan el acceso a carpetas y dispositivos. |
Políticas de firewall | Las políticas de firewall son reglas aplicadas a los paquetes VPN que controlan si se permite o deniega el acceso de ciertos protocolos, puertos y direcciones IP a los dispositivos. Las políticas de firewall deben importarse o definirse primero y, seguidamente, aplicarse de forma directa a un solo dispositivo o a carpetas para afectar a todos los dispositivos contenidos en él. Las políticas de firewall aplicadas se definen de acuerdo con la cuenta de usuario, por lo que a distintas cuentas de usuario se les pueden asignar diferentes políticas.
OBSERVACIÓN:
Consulte Configuración del firewall para obtener más información sobre este tema.
|
Derecho | Los derechos permiten a los usuarios acceder a servicios o tareas específicos.
OBSERVACIÓN:
Consulte Derechos para obtener más información sobre este tema.
|
Reglas de enrutamiento | Conjunto de criterios que determina la ruta que toman los paquetes de datos desde el origen hasta el destino a través de una o varias redes.
OBSERVACIÓN:
Consulte Reglas de enrutamiento para obtener más información sobre este tema.
|
Hay dos símbolos más visibles en la esquina superior derecha de la página web:
- Signo de interrogación en un círculo
: Redirige a la página de soporte de
.FactoryTalk® Remote Access™Manager - Icono de usuario
: Muestra al usuario que ha iniciado sesión y le permite cerrar la sesión. Se abre la sección
Perfil de usuario.
Entregue su opinión