Configuración del firewall
El firewall integrado permite definir fácilmente políticas para el tráfico de VPN y aplicarlas. Esto mejora la seguridad y reduce el tráfico entre Runtime y Tools. Es necesario configurar una política de firewall antes de aplicarla. cuenta con una amplia biblioteca de políticas predefinidas que se encuentra y se mantiene en el nivel del servidor y se puede importar a través del dominio.
FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
Una política de firewall incluye un conjunto de reglas de firewall que pueden tener una configuración preestablecida o se pueden configurar como sea necesario.
Puede activar una política de firewall determinada y preestablecida para un dominio o un dispositivo.
- Acceda ay a la secciónFactoryTalk® Remote Access™ManagerVista de dominio.
- Haga clic en el botónAgregar recurso(iconomás en un círculo) junto a la carpeta o dispositivo para el que desea activar un firewall.
- Puede crear o importar reglas de firewall, dependiendo de si desea crear una política personalizando las reglas o utilizar un conjunto de reglas existente.
- Para importar una política de firewall desde el servidor de, haga clic en el icono más en un círculo junto a una carpeta o un dispositivo y seleccioneFactoryTalk® Remote Access™ManagerImportar política de firewall.
- Seleccione la política de firewall que desea asociar a su carpeta o dispositivo.OBSERVACIÓN: Las carpetas secundarias heredarán la política de firewall asignada a la carpeta principal relacionada.
- Para crear una política de firewall, haga clic en el icono más en un círculo junto a una carpeta o un dispositivo y seleccioneCrear política de firewall. Luego, asigne un nombre a la política de firewall y establezca las reglas de firewall según sea necesario.
CONSEJO:
También puede asociar una política de firewall a una carpeta o dispositivo seleccionando estos últimos en el panel izquierdo de la sección
Vista de dominio
y expandiendo el panel Firewall
a la derecha. Para asociar una política de firewall, haga clic en el icono más en un círculo
.En esta sección, también puede
Permitir
o Denegar
cualquier transacción que proceda de políticas de firewall heredadas.Las transacciones de las políticas de firewall están configuradas en
Permitir
de forma predeterminada, por lo que debe configurar cualquiera en Denegar
si es necesario. Para mejorar la seguridad, puede establecer todas las transacciones de las políticas de firewall en Denegar
y establecer en Permitir
únicamente protocolos y direcciones IP específicos.Las políticas de firewall aplicadas a una carpeta las heredan los dispositivos almacenados en ella. Marque la entrada
No heredar políticas de firewall
en la sección del firewall en el panel derecho para evitar que se hereden las políticas asociadas con la carpeta principal.Puede acceder a cualquier política de firewall asignada a un dispositivo o una carpeta expandiendo las líneas junto al símbolo del
escudo
en el panel izquierdo de la sección Vista de dominio
. Haga clic en cada política de firewall para ver las reglas de firewall relacionadas en el panel Reglas de firewall
de la derecha.
OBSERVACIÓN:
Puede editar las reglas de firewall importadas o recién creadas, cancelarlas o crear otras nuevas haciendo clic en los iconos del
más en un círculo
, el lápiz
y la papelera
ubicados en la parte superior del panel Reglas de firewall
a la derecha.Política personalizada de firewall
Para definir una política personalizada de firewall:
- Acceda ay la secciónFactoryTalk® Remote Access™ManagerVista de dominio.
- Seleccione la carpeta para la que desea definir una política de firewall.
- Haga clic en el botónAgregar recursoy seleccioneCrear política de firewall. Escriba el nombre de la política de firewall y, a continuación, seleccioneGuardar.
- Haga clic enFirewallen el panel derecho y seleccione el icono delmás en un círculopara abrirAsociar política de firewall.
- Seleccione la política de firewall recién creada.
- DefinaCuenta de usuariooGrupoy establézcalos enPermitiroDenegar.
- La política aparece en el panel izquierdo, como secundaria de la carpeta que se seleccionó inicialmente. Selecciónela y elijaReglas de firewallen el panel derecho.
- Seleccione el botón más en un círculo y apareceráCrear regla de firewall.
- Seleccione laDirección MACy elTipo de Etherneten el menú desplegable.
La VPN admite la virtualización de la capa de enlace de datos, por lo que este firewall integrado permite definir políticas que operan en varios paquetes de Ethernet que se verifican secuencialmente.
Entregue su opinión