Instrucciones del temporizador/contador

Use las instrucciones de temporizador/contador se utilizan para controlar operaciones en función del número de eventos y tiempo.
Instrucciones de contador
Instrucción
Descripción
Cuenta enteros de forma descendente desde un valor concreto hasta 0, de uno en uno.
Cuenta enteros de forma ascendente desde 0 hasta un valor concreto, de uno en uno.
Cuenta enteros de forma ascendente desde 0 hasta un valor concreto, de uno en uno, o de forma descendente desde un valor concreto hasta 0, de uno en uno.
Lee un valor del reloj de alta velocidad en el controlador
Micro800
.
Temporización retenida. Aumenta un temporizador interno si la entrada está activa, pero no restablece el temporizador interno si la entrada cambia a inactiva.
Retraso de desconexión. Aumenta un temporizador interno hasta un valor concreto.
Temporizador de retraso. Aumenta un temporizador interno hasta un valor concreto.
Retrasa la activación de una salida en una línea verdadera y retrasa la desactivación de la salida en la línea falsa.
Temporización del pulso. En un flanco ascendente, aumenta un temporizador interno hasta un valor concreto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal