TP (temporización del pulso)

En un flanco ascendente, la instrucción TP aumenta un temporizador interno hasta un valor concreto. Si el temporizador finaliza, se restablece la hora interna.
Detalles de la operación: Si se utiliza el parámetro EN con TP, el temporizador comienza a incrementarse si EN se establece en Cierto, y continúa incrementándose aunque EN se establezca en Falso.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
TP
TP
Parámetros de TP
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
IN
Entrada
BOOL
  • CIERTO: Si flanco ascendente, comienza a aumentar el temporizador interno (si no se encuentra ya en aumento).
  • FALSO: Si el temporizador ha finalizado, restablece el temporizador interno. Cualquier cambio de IN durante el recuento no tiene ningún efecto.
PT
Entrada
TIME
Tiempo programado máximo definido mediante el tipo de datos de tiempo.
Q
Salida
BOOL
  • CIERTO: El temporizador está contando.
  • FALSO: El temporizador no está contando.
ET
Salida
TIME
Tiempo actual transcurrido.
Los valores posibles van desde 0 ms hasta 1193h2m47s294ms.

Ejemplos de TP

Diagrama de temporización TP
Diagrama de temporización TP
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TP
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TP
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TP
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TP
Ejemplo de texto estructurado TP
Ejemplo de texto estructurado TP
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal