Configuración de instrucciones de temporizador

La precisión temporal hace referencia al tiempo entre el momento en que el procesador habilita una instrucción de temporizador y el momento en que completa el intervalo temporizado.
El procesador utiliza la siguiente información de la instrucción de temporizador:
  • Temporizador
    : la dirección del control del temporizador en el área de almacenamiento de datos de este último.
  • Base temporal
    : determina cómo funciona el temporizador.
  • Preajuste
    : especifica el valor que debe alcanzar el temporizador para que el procesador active el bit listo.
  • Valor acumulado
    : el número de incrementos de tiempo que ha contado la instrucción. Cuando se habilita esta opción, el temporizador actualiza este valor de forma continua.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal