Descripción general del módulo LCD

El 2080-LCD es una pantalla de texto externa que es opcional para un controlador
Micro810
LC10. El 2080-LCD tiene una pantalla LCD de 1,5 pulgadas y un teclado. El 2080-LCD funciona como:
  • Un módulo de memoria de copia de seguridad para los controladores
    Micro810
    LC10.
  • Una sencilla interfaz hombre-máquina.
  • La herramienta de configuración de los bloques de funciones de relé inteligente.
Configure el módulo LCD con uno de los siguientes métodos:
  • Utilice el software
    FactoryTalk Design Workbench
    .
  • Utilice el menú principal y la pantalla LCD en el módulo 2080-LCD.
IMPORTANTE:
El módulo 2080-LCD admite programas de
FactoryTalk Design Workbench
o bloques de funciones de relé inteligente.
  • Si descarga un programa con
    FactoryTalk Design Workbench
    , el proceso de descarga sobrescribirá todas las instrucciones de bloques de funciones de relé inteligente.
  • Si restaura las funciones de relé inteligente en el menú principal el 2080-LCD, el proceso de restauración sobrescribe el programa
    FactoryTalk Design Workbench
    .
Para obtener más información sobre el módulo 2080-LCD, los bloques de funciones de relé inteligente y las instrucciones de cableado, consulte el Manual de usuario de los controladores programables Micro810 (publicación 2080-UM001).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal